Qu’est-ce que le Power over Ethernet (PoE) ? : Le dossier d’information
La prolifération des périphériques réseau connectés à IP dans l’entreprise a non seulement entraîné la nécessité de débits de données plus rapides, mais également augmenté la puissance. Elle a ouvert la porte à l’alimentation par Ethernet (PoE - Power over Ethernet).
Le PoE permet aux appareils connectés de partager la connectivité des données et de l’alimentation sur un seul câble Ethernet cuivre, ce qui rationalise l’infrastructure et simplifie les opérations. Bien que la technologie PoE fasse partie du réseau d’entreprise depuis 1999, ses capacités et son importance ont fait un grand bond en avant ces dernières années avec le développement d’appareils PoE à puissance plus élevée. Ces appareils comprennent des équipements d’entreprise courants tels que les téléphones de bureau, les caméras de sécurité, les moniteurs vidéo et les points d’accès sans fil pour le Wi-Fi ou les services sans fil internes, entre autres.
Avec les technologies et appareils PoE avancés d’aujourd’hui, les réseaux d’entreprise n’ont plus besoin d’exécuter une alimentation CA (courant alternatif) distincte pour chaque appareil connecté. Et ce n’est qu’un début. Les avantages du PoE comprennent également des fonctions de sécurité électrique mieux conçues, une meilleure gestion des appareils et un coût d’installation et de maintenance réduit.
Qu’il s’agisse de points d’accès Wi-Fi, de caméras de sécurité, d’éclairage LED, de téléphones IP, de sécurité RFID ou de systèmes de gestion de bâtiments, la gamme croissante de périphériques PoE signifie qu’il existe une excellente opportunité pour l’entreprise de tirer parti de l’alimentation à distance et de mieux gérer les dépenses liées à l’infrastructure tout en utilisant le câblage existant. Découvrez comment, dès maintenant.
L’alimentation des appareils de télécommunication sur câblage à paire torsadée est aussi ancienne que celle du téléphone.
Voulez-vous lire hors ligne ?
Téléchargez une version PDF de cet article pour le relire ultérieurement.
Qu’est-ce que le Power over Ethernet (PoE) et comment fonctionne-t-il ?
Un PoE1 est un système permettant de transmettre en toute sécurité l’alimentation électrique et les données aux appareils distants à l’aide d’un câblage Ethernet standard, de catégorie 3 et plus. Le PoE fonctionne en convertissant l’alimentation secteur en une alimentation basse tension, puis en transmettant l’alimentation sur un câblage structuré à des appareils compatibles PoE. Ce système est conçu pour empêcher les signaux de données et d’alimentation d’interférer les uns avec les autres. L’alimentation est transmise sur les conducteurs de données en appliquant une tension commune à chaque paire. Étant donné que l’Ethernet à paire torsadée utilise une signalisation différentielle, cela n’interfère pas avec la transmission des données. Par conséquent, le PoE est capable de transmettre à la fois les signaux d’alimentation et les signaux de données sans perturber le signal de données.
Alors que l’interférence du signal est éliminée, une certaine dissipation de puissance est inévitable. Par exemple, les systèmes répondant à la norme PoE 802.3af-2003 introduisent des 15,4 watts d’alimentation sur le câblage, mais seuls les 12,95 watts peuvent être reçus par l’appareil alimenté. La bonne nouvelle est qu’à mesure que les appareils connectés par PoE évoluent, les normes de l’industrie nécessaires pour les prendre en charge changent également. Voir le chapitre 4.1 pour plus.
En utilisant le câblage de communication pour fournir une alimentation à distance, le PoE permet une alimentation économique à un large éventail d’appareils. Les autres avantages comprennent :
- des dimensions réduites des câbles et des connecteurs par rapport aux lignes CA, favorisant ainsi une plus grande densité
- le suivi continu du circuit pour détecter les défauts et d’autres conditions opérationnelles ;
- Le câblage basse tension peut être installé dans le cadre du réseau ITC pour des installations plus sûres et moins coûteuses.
- l’optimisation du contrôle et de l’utilisation des appareils pour une meilleure gestion des locaux ;
- Les synergies entre la distribution d’énergie et les communications permettent une infrastructure intelligente.
- des batteries de secours permettant un fonctionnement fiable.
Un système PoE se compose de l’équipement d’approvisionnement en énergie (PSE), qui fournit l’alimentation, et du dispositif alimenté (DA), qui reçoit l’alimentation. L’emplacement du PSE dans le circuit détermine le type de configuration PoE. En général, les solutions PoE sont conçues en tant qu’end-span ou mid-span.
Dans une solution PoE de fin de période, le PSE est généralement intégré dans le port de commutateur Ethernet, le plaçant au début de la liaison avec le dispositif alimenté situé à l’autre extrémité ; ainsi, la puissance traverse la longueur du circuit. D’une extrémité à l’autre.
Les avantages d’une configuration de fin de période incluent la facilité de gestion. Vous n’avez qu’un seul appareil à gérer : le commutateur. Bien sûr, si ce commutateur ne prend pas en charge vos besoins en alimentation PoE, vous devrez décider s’il faut le remplacer ou non.
Un autre avantage clé d’une période de fin de service est la continuité du service en cas de coupure de courant. La plupart des commutateurs LAN intègrent aujourd’hui une alimentation sans coupure (UPS). Pendant une coupure de courant, l’ASI s’enclenche pour alimenter le PSE de fin de période et assurer un fonctionnement continu jusqu’à ce que l’alimentation soit rétablie.
Comme mentionné précédemment, lorsque le signal de puissance circule le long de la liaison, il perd de l’énergie. Pour certains longs Hops PoE, une conception de portée terminale ne peut tout simplement pas prendre en charge les exigences de distance et d’alimentation du ou des appareil(s) que vous devez alimenter. Dans ce cas, vous êtes mieux équipé avec une conception à mi-portée.
Comme son nom l’indique, un PoE à mi-portée place le PSE quelque part entre le commutateur Ethernet et l’appareil alimenté. Pour ce faire, il sépare la source d’alimentation du commutateur, créant un injecteur de puissance qui peut être épissé dans la liaison sans perturber les signaux de données existants. Pour cette raison, les mi-portées sont communément appelées injecteurs PoE. Un PSE à mi-portée peut être utilisé comme source d’alimentation autonome, comme illustré à la Figure 1.
Figure 1 : Alimentation à partir d’un équipement LAN avec PSE d’extrémité (haut) et mid-span (bas)
Une solution PoE mid-span peut être subdivisée en injecteur PoE à port unique ou en injecteur multi-port. Un injecteur à port unique est utilisé pour alimenter un seul dispositif. Il est préférable dans les situations où il n’y a pas suffisamment de périphériques PoE pour justifier le coût d’un commutateur PoE, ou si les données doivent d’abord être transmises sur une longue distance (par ex. via la fibre), avant d’être converties en câblage cuivre, puis de faire appliquer PoE.
L’injecteur PoE multi-ports (à mi-portée ou mid-span) a été développé pour injecter de l’énergie dans un réseau Ethernet existant où le commutateur Ethernet ne fournit pas de capacité PoE. Le boîtier d’injecteur PoE multi-ports se trouve entre un commutateur Ethernet existant et les appareils PoE.
L’un des principaux avantages de l’utilisation d’une solution à mi-portée par rapport à l’extrémité est la capacité à alimenter des dispositifs situés loin du commutateur. Un système à mi-portée vous permet également de conserver les commutateurs dont vous disposez, quelle que soit leur capacité à prendre en charge la technologie PoE. L’inconvénient est qu’avec une solution à mi-portée, vous devez installer et gérer un dispositif supplémentaire, l’injecteur, ce qui augmente les coûts et les ressources.
Les DA se trouvent à l’extrémité de réception du système de distribution PoE et fonctionnent avec un courant continu (CC) basse tension. De nombreux DA disposent également d’un répartiteur PoE intégré, qui sépare les signaux d’alimentation et de données pour la redistribution à d’autres appareils. Lorsqu’il est utilisé dans les applications VoIP, LAN wireless et de sécurité IP, un système PoE peut permettre d’économiser jusqu’à 50 % des coûts d’installation globaux en éliminant la nécessité d’installer des câbles électriques et des prises de courant séparés.
Il existe une grande variété d’appareils alimentés qui sont déployés sur les réseaux d’entreprise. Avec l’adoption du PoE++ et ses capacités de 90 watts, la liste s’étend rapidement.
Figure 2 : Principales avancées technologiques PoE et normes de support
Voici quelques-uns des types de dispositifs concernés :
Points d’accès wireless :Les points d’accès wireless compatibles PoE peuvent faire de l’installation du réseau Wi-Fi un gâteau. Il suffit d’effectuer une seule connexion Ethernet à l’emplacement d’installation du point d’accès, puis de connecter le point d’accès à une extrémité et un commutateur PoE à l’autre extrémité.
Commutateurs réseau : Les petits commutateurs de réseau alimentés par PoE sont une faille d’ouverture dans les installations de périphérie de réseau. Les localiser dans de petits racks ou bureaux où un installateur peut avoir besoin de connecter cinq ou six appareils.
Caméras de sécurité et NVR : Les caméras de sécurité peuvent être alimentées par PoE, simplifiant grandement l’installation, en particulier dans les endroits où l’alimentation est difficile à accéder. Les commutateurs PoE+ peuvent aussi alimenter les caméras PTZ (pan-tilt-zoom) les plus gourmandes en énergie.
Haut-parleurs IP : Les haut-parleurs IP sont un nouveau type d’appareil VoIP qui convient le mieux aux applications d’annonce et de notification. Le câblage numérique PoE est parfait pour transporter plusieurs flux audio de haute qualité et son câblage flexible simplifie l’installation et le fonctionnement du système.
Téléphonie IP : Les téléphones VoIP alimentés par PoE ne sont rien de nouveau, mais la technologie continue d’évoluer, offrant une connectivité avancée. Au-delà du câblage simplifié, la technologie PoE offre l’avantage que le personnel informatique est capable de redémarrer à distance les téléphones qui doivent être redémarrés pour restaurer les fonctionnalités.
Panneaux d’affichage/signalisation numérique : La popularité de la signalisation numérique augmente, et le PoE permet aux installateurs de capitaliser sur ce marché en pleine croissance. Aujourd’hui, les écrans numériques alimentés par PoE franchissent une nouvelle étape avec des fonctionnalités et des performances hautement interactives et plus fonctionnelles.
Éclairage :Une nouvelle application surprenante pour le PoE est l’éclairage. L’idée ne date pas d’aujourd’hui, mais il existe désormais des produits d’éclairage PoE à LED uniques disponibles.
Et bien plus encore : Il existe une grande variété d’autres périphériques PoE disponibles, y compris des claviers de contrôle d’accès, des horloges synchronisées, des cartes de messages, des encodeurs vidéo pour convertir les sorties de caméra analogiques traditionnelles en sorties IP, des PC clients légers, et bien plus encore.
Qu’est-ce qu’un injecteur Power over Ethernet (PoE) ?
Un injecteur PoE (également appelé dispositif mid-span ou adaptateur PoE) est un composant essentiel dans les réseaux d’entreprise modernes qui injecte l’alimentation CC dans le câblage Ethernet, permettant à un seul câble de transporter simultanément les données réseau et l’alimentation.
Il est principalement utilisé lorsqu’un commutateur réseau standard (non PoE) doit prendre en charge des appareils compatibles PoE, sans remplacer l’infrastructure de commutation existante.
Fonctionnement d’un injecteur PoE
Un injecteur PoE comprend généralement deux ports Ethernet :
- Entrée de données : se connecte à un commutateur non PoE ou à un cœur de réseau
- PoE/Sortie de données : envoie l’alimentation + les données combinées au périphérique terminal
En interne, l’injecteur :
- Prend l’ alimentation CA d’une source d’alimentation du bâtiment
- Convertit en courant continu basse tension
- Injecte cette alimentation sur le câble Ethernet, parallèlement au trafic de données
- Cela permet aux appareils (appelés appareils alimentés ou PD) comme les points d’accès ou les caméras de fonctionner sans prise électrique locale.
Du point de vue de CommScope, les injecteurs de puissance sont une option, mais nous recommandons notre famille de solutions à portée étendue . En savoir plus ICI.
Applications, marchés et tendances PoE
Selon la société de conseil et de recherche technologique The Building Services Research and Information Association (BSRIA), les expéditions mondiales de PoE devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 11-13 % jusqu’à 2023, dépassant 180 millions de ports vendus annuellement d’ici la fin de la période.2
L’acceptation générale du marché est le résultat d’une tempête parfaite, dans laquelle les capacités PoE avancées coïncident avec l’explosion du déploiement de bâtiments intelligents/ville intelligente. Dans son rapport, le BSRIA note : La croissance du déploiement de la technologie PoE est principalement due à la convergence de plusieurs tendances technologiques et sociopolitiques, notamment des bâtiments plus intelligents, des niveaux plus élevés d’efficacité énergétique, une plus grande mobilité, l’essor de l’IdO, des réglementations en matière d’énergie et de construction, ce que l’on appelle l’industrie 4.0 et l’adoption massive des LED. »
Figure 3
Le marché du PoE peut être divisé en trois segments principaux, commerciaux, industriels et résidentiels, la majorité de la croissance provenant d’applications commerciales et industrielles. La popularité croissante du segment des appareils Power over Ethernet (PoE) est attribuée à la demande croissante du secteur de la vente au détail, du secteur de la santé et des immeubles de bureaux. Dans chaque secteur, le PoE fournit l’infrastructure commune pour prendre en charge une grande variété d’appareils alimentés : Téléphones VoIP, systèmes de contrôle d’accès, contrôles d’éclairage, alarmes, scanners de codes-barres, RFID, horloges, caméras de sécurité IP, écrans de signalisationnumérique, écrans d’ordinateur, terminaux de points d’accès, points d’accès wireless, capteurs de bâtiment intelligents, contrôle d’accès au bâtiment, systèmes de détection incendie, systèmes audiovisuels et plus encore.
Tableau 1 : Exemples de la prolifération des appareils PoE déployés dans divers environnements.
Parallèlement, l’Internet industriel des objets (IIoT) ajoute une autre dimension significative au potentiel de croissance de la PoE. Alors que les entreprises de fabrication, de distribution et de logistique continuent d’étendre leurs réseaux à la périphérie, elles déploient d’énormes quantités de capteurs et de contrôleurs à faible puissance pour contribuer à l’amélioration dans des domaines tels que l’automatisation, le contrôle qualité et le traitement. Selon une étude de Verified Markets Research, Inc., le marché de l’Internet industriel des objets (IIoT) a été évalué à 61,27 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 103,38 milliards USD d’ici 2026, avec un taux de croissance de 6.7 % entre 2019 er 2026. Cette croissance stimule davantage l’adoption et le développement du PoE.
Les applications PoE résidentielles ont également connu une croissance massive récemment, avec l’adoption constante de la sécurité domestique basée sur IP, des appareils domestiques intelligents, des contrôles d’automatisation et plus encore. En raison de la demande croissante de dispositifs/systèmes plus alimentés et connectés, le marché PoE devrait dépasser les 2 milliards USD d’ici 20253.
L’évolution du PoE : normes, types et classes
L’évolution de la technologie PoE reflète l’évolution des appareils qu’elle prend en charge, depuis ses dispositifs d’alimentation standard précurseurs tels que les téléphones, jusqu’à la première norme PoE dans 2003, en passant par la dernière norme4 IEEE 802.3bt qui fournit au moins 71 watts sur un câblage structuré. Il n’est pas rare que l’introduction de divers dispositifs connectés prévale sur les normes.
Tableau 2 : Caractéristiques opérationnelles du PoE par norme, type et classe
IEEE 802.3af (2003) : Connue simplement sous le nom de PoE, cette première norme a fourni jusqu’à 15,4 watts (CC) en utilisant deux des quatre paires des réseaux 10/100/1000BASE-T. Les solutions PoE qui répondent à cette norme sont également appelées Type 1, car elles ont été initialement conçues pour prendre en charge les appareils basse puissance (15 W). Les premières applications de type 1 comprenaient des horloges IP, des téléphones VoIP et des caméras de sécurité simples.
IEEE 802.3at (2009) : la deuxième génération de PoE (Type 2) est appelée PoE+. Elle a étendu la norme IEEE802.3af pour fournir plus d’alimentation CC aux DA. La sortie PSE maximale pour le type 2 PoE est 30 W, avec une entrée DA minimale de 24,4 W. Cela rend PoE+ adapté aux applications telles que l’éclairage LED à puissance élevée. Les réseaux PoE conformes à la norme IEEE 802.3at sont également rétrocompatibles avec la norme 802.3af antérieure.
IEEE 802.3bt (2018) : La norme PoE++ est la plus récente et la première à spécifier l’utilisation des quatre paires torsadées* pour prendre en charge le réseau 2.5G/5G/10GBASE-T. Cette norme définit deux types de PoE, Type 3 et Type 4, qui fournissent jusqu’à 60 W et 100 W, respectivement. La norme prend en charge la connectivité existante de 10 Mb/s, 100 Mb/s et 1 Gb/s ainsi que la connectivité de 2.5, 5, et 10 Gb/s. Elle prend également en charge la mise à l’échelle de l’alimentation entre les commutateurs Ethernet et les appareils connectés, permettant même aux appareils inutilisés de se mettre hors tension à distance pour une efficacité énergétique accrue.
*En 2011, Cisco a introduit son Universal Power Over Ethernet (UPoE) propriétaire, qui a étendu la norme IEEE 802.3at pour utiliser les quatre paires de câblages afin de fournir jusqu’à 60 watts de puissance. Bien qu’UPoE reste une technologie non standardisée, elle est toujours utilisée dans de nombreux cas.
À mesure que les exigences pour les appareils alimentés et connectés se sont progressivement accrues, il est devenu nécessaire de mieux classer les applications et les solutions PoE en fonction de leurs profils de puissance. Les deux mesures clés à prendre en compte pour catégoriser la PoE sont la quantité d’énergie que le PSE peut générer et la quantité minimale d’énergie dont le DA a besoin pour fonctionner. Comme mentionné précédemment, le signal d’alimentation CC du PSE se dissipe lorsqu’il traverse le conducteur en cuivre. Par conséquent, la puissance du PSE doit dépasser la puissance minimale requise au niveau du DA d’une quantité spécifiée.
Sur la base de ces mesures, l’industrie a défini huit classes de puissance différentes en fonction de la sortie PSE et de l’entrée DA. La figure 4 indique les profils de puissance pour les types et classes de différents PoE. *
*Remarque : Les quatre types identifiés en figure 4 font référence aux évolutions du développement du PoE telles que définies dans les normes approuvées. (Voir Développement des normes PoE ci-dessus.)
Figure 4 : Types et classes d’application PoE
Conception et déploiement du câblage PoE
Au cours de la dernière décennie, la PoE a été considérée comme une stratégie d’alimentation essentielle, permettant aux gestionnaires de réseau, aux installateurs et aux intégrateurs d’utiliser un câblage structuré pour fournir de l’électricité et des données à un grand nombre de leurs périphériques réseau. Bien que la capacité à faire fonctionner une alimentation et des données à basse tension sur le même câble puisse simplifier considérablement le déploiement et la gestion des réseaux PoE, il peut être difficile de les planifier et de les concevoir pour atteindre le meilleur équilibre entre coût, performance et gérabilité. Les ingénieurs doivent prendre en compte plusieurs variables clés. Les facteurs clés qui affectent et influencent la conception et le fonctionnement efficaces de votre réseau PoE comprennent :
- Topologie de canal : infrastructure de chemin de câbles
- Gestion des charges thermiques : faisceau de câbles, espacement et longueurs
- Choix du type de câbles, de câbles et de connecteurs
En ce qui concerne la topologie des canaux, la norme PoE++ à quatre paires adresse la distribution d’alimentation aux DA via des types de câblage existants qui ont jusqu’à quatre paires torsadées et sont jusqu’à 100 mètres de longueur. Pour plus d’informations sur les diverses technologies de prise en charge de 4PPoE, veuillez-vous référer à la norme ISO/CEI 11801 Câblage générique des locaux d’utilisateurs, à la norme ANSI/TIA-568-C.2 Câblage des paires torsadées symétriques de télécommunications et à la série CENELEC EN 50173 de systèmes de câblage générique.
Selon la portée actuelle de la discussion PoE à quatre paires, tous les câbles doivent (au minimum) répondre aux exigences de performance pour le câblage de catégorie 5e sur un canal de 100 mètres, y compris un scénario de pire scénario de quatre connexions. Il convient de noter que le câblage de catégorie 5e fournit uniquement le niveau minimum de performance requis.
Par conséquent, il est recommandé d’utiliser un câblage de catégorie 6 ou de catégorie 6A — de préférence, des solutions telles que GigaSPEED® XL® ou GigaSPEED X10D® de CommScope qui ont été testées pour la conformité à la catégorie ou à la classe correspondante conformément aux normes ANSI/TIA-568 et ISO/IEC 11801et CENELEC 50173 EN.
Dans une topologie de câblage réseau traditionnelle, les prises PoE sont directement connectées via des câbles horizontaux au panneau de brassage dans la salle de télécommunications du sol. Pour de nombreuses installations impliquant une PoE à quatre paires, en particulier les nouvelles installations, une approche de câblage connue sous le nom de réseau de connectivité universelle (UCG) peut faciliter le routage des câbles et offrir une plus grande flexibilité.
Avec les concepts de conception UCG, la capacité à gérer facilement les déplacements, les ajouts et les modifications en connectant simplement le DA à un distributeur de zone permet d’économiser de la main-d’œuvre et des matériaux, réduisant ainsi les coûts d’installation initiaux des dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation continues. Les normes TIA-862-B, CENELEC EN 50173-6 et ISO/CEI 11801-6 décrivent un concept de conception similaire. Ils se concentrent tous deux sur des applications non spécifiques à l’utilisateur, dont beaucoup utilisent la PoE.
Le modèle UCG, comme illustré à la Figure 5, utilise des chemins de câbles depuis la salle d’équipement jusqu’aux « zones de construction » spécifiques. Un point de consolidation (CP) à l’intérieur de chaque zone permet d’installer un câblage fixe jusqu’au CP ; le câblage de dérivation relie ensuite le CP à la prise pour chaque DA. Cette approche offre une flexibilité supplémentaire dans le câblage, du CP au premier TO dans chaque cellule, ainsi qu’une capacité supplémentaire pour les TO supplémentaires si nécessaire.
Idéale pour les nouvelles installations, cette stratégie peut également être utile lors des installations de modernisation, où les CP bien placés permettent de fixer de longs faisceaux de câblage depuis la salle de télécommunications sur des chemins difficiles. Une fois que le câblage fixe est en place, les installateurs ont plus de flexibilité pour faire fonctionner et changer le câble d’extension du CP au TO desservant les DA pour les équipements de données et de bâtiments intelligents.
Normes utiles pour l’industrie
Reportez-vous aux normes suivantes pour obtenir des conseils sur la conception et le déploiement des réseaux PoE.
TIA TSB 184-A Guidelines for Supporting Power Delivery Over Balanced Twisted-Pair Cabling
ISO/IEC TS 29125 Information Technology—Telecommunications Cabling Requirements For Remote Powering Of Terminal Equipment
CENELEC CLC/TR 50174-99-1 Information technology — Cabling installation — Part 99-1: Remote powering
NEC NFPA 70 Code E TIA 569-2 Additional pathway and space considerations for supporting remote powering over balanced twisted-pair cabling
La révision en cours de la norme ISO/CEI14763-2 inclut la planification et l’installation de l’alimentation
Figure 5 : Câblage de zone utilisant des points de consolidation
Pour minimiser les coûts de refroidissement et maximiser la durée de vie utile de l’infrastructure de câblage, il est important de tenir compte de la charge thermique sur le câblage. Lorsque l’alimentation à distance est appliquée à un câblage équilibré, la température du câblage augmentera en raison de la génération de chaleur dans les conducteurs en cuivre. Plus de courant signifie plus de chaleur, et cela limite le nombre de câbles autorisés dans un faisceau unique. Ainsi, des distances plus longues signifient une résistance cumulative plus importante, ce qui augmente encore la température.
La figure 6 illustre la relation la plus défavorable entre le courant (exprimé en milliampères) et la charge thermique sur des paires de fils de différentes catégories dans un faisceau de 37 câbles.
La norme IEEE 802.3bt PoE à quatre paires suppose une augmentation maximale de la température de 10 degrés Celsius lorsque les quatre paires sont sous tension. Pour le câblage avec une plage de température de fonctionnement de -20 degrés Celsius à 60 degrés Celsius, la température ambiante ne doit pas dépasser 50 degrés Celsius. L’utilisation d’un câble de catégorie supérieure avec une résistance CC inférieure et une dissipation thermique améliorée est un moyen de réduire l’augmentation de température.
Figure 6 : Effets du courant CC sur la température du câble
Deux autres variables importantes qui contribuent à une charge thermique élevée sont la taille et l’espacement de chaque faisceau de câbles. Les normes 14763-2, ISO/IEC TR 29125, CENELEC TR 50174-99-1 et TIA-TSB-184-A recommandent des faisceaux de 24 câbles ou moins afin de limiter la chaleur générée par le courant et pour tenir compte des conditions les plus défavorables relatives au calibre des conducteurs, à l’alimentation et à l’installation. Sur la base d’une modélisation et d’un travail de mesure approfondis effectués pendant le développement de CENELEC TR 50174-99-01 et TIA TSB 184-A, la taille de faisceau recommandée est celle des 24 câbles.
Bien que ce ne soit pas une obligation, dans la pratique, nous recommandons la taille de 24 câbles par faisceau. Il est parfois nécessaire d’utiliser des tailles plus grandes, auquel cas un concepteur/installateur qualifié pourra évaluer la situation pour déterminer si une certaine taille de faisceau est susceptible d’entraîner une surchauffe. Les tableaux fournis par les normes de câblage TIA, ISO/CEI et CENELEC sur la mise en œuvre de la téléalimentation constituent un mécanisme permettant de vérifier si une taille de faisceau particulière est acceptable. Pour une température ambiante et une condition d’installation de données, si l’intensité par paire est supérieure à l’intensité maximale au niveau du port PoE, la taille du faisceau de câbles est acceptable.
Pour déterminer le courant maximum qui ne dépassera pas la température nominale d’un câble de 60 degrés Celsius, un concepteur/installateur peut se référer aux informations du tableau 3 ci-dessous. Par exemple, si un faisceau de 61 câbles de catégorie 6A est installé en 45 degrés Celsius de température ambiante, le courant maximal est 1,162ampères dans l’air et 1,008 ampères dans le conduit, ce qui est supérieur au courant 0,96 maximal que l’équipement IEEE 802.3bt va fournir. Par conséquent, le paquet de 61 câbles de catégorie 6A peut facilement prendre en charge toutes les applications 802,3 PoE IEEE à 45 degrés Celsius ambiants. De plus, il convient de signaler que, pour un appareil IEEE 802.3bt, ces courants concernent le pire cas pour un câblage 24 AWG de 100 mètres avec une résistance de ligne de 25 ohms. Avec des câbles plus performants, les tailles de faisceau peuvent souvent être augmentées sur des distances plus courtes et les tailles de jauge réduites. Pour référence, la catégorie 6A utilise un conducteur 23 AWG.
Des faisceaux plus petits peuvent aider à réduire la charge thermique.
Tableau 3 : Courant permanent admissible par paire à une température ambiante de 45 ˚C pour une catégorie de câble, par rapport au nombre de câbles dans le faisceau pour des câbles standard classés à 60 ˚C
Il convient également de noter que, étant donné les niveaux de puissance plus élevés associés à la PoE à quatre paires (4PPoE), l’infrastructure de câblage spécifique et les faisceaux de câbles doivent être gérés pour assurer une dissipation thermique adéquate. Par exemple, l’installation en conduit nuit à la performance thermique, car la température y augmente davantage que dans les installations ouvertes. Les installations en conduit doivent se faire seulement lorsque l’autorité locale compétente l’exige, avec un pourcentage de remplissage maximal de 40 pour cent et une taille maximale de 24 câbles par faisceau.
L’espacement entre les faisceaux dans les chemins affecte également la charge thermique globale sur tous les faisceaux. Pendant les tests en laboratoire, les ingénieurs de CommScope ont observé les éléments suivants :
- Lorsque les faisceaux sont séparés par 0.3x du diamètre du faisceau, ils chauffent comme un seul faisceau.
- Un seul faisceau de 24 câbles de SYSTIMAX® GigaSPEED X10D chauffe 5 degrés Celsius lorsqu’il est sous tension, tandis que cinq faisceaux de 24 câbles de SYSTIMAX GigaSPEED X10D augmentent de 14 degrés Celsius.
- Lorsque les cinq faisceaux de 24 câbles sont disposés côte à côte sans laisser d’air, ils ont chacun augmenté de 14 degrés Celsius en température. En espaçant les mêmes faisceaux de 0,66x, le diamètre du faisceau, l’augmentation de température était limitée à 10 degrés Celsius.
- Lorsque le nombre de faisceaux de 24 câbles a été augmenté jusqu’à neuf et agencé sans aucun espacement d’air entre eux, le résultat était une augmentation de la température de 22 degrés Celsius. En espaçant les mêmes faisceaux de 0,84x le diamètre du faisceau, l’augmentation de température a été réduite à 19 degrés Celsius.
Facteurs ayant un impact sur la charge thermique
Comme l’illustre le tableau 4, à mesure que la longueur du canal augmente, la température de fonctionnement augmente également. Lorsque les températures de fonctionnement dépassent 20 degrés Celsius, une façon de réduire la charge thermique est de raccourcir la longueur du canal. Lors de la planification du réseau PoE, CommScope recommande de s’assurer que les liaisons permanentes ne dépassent pas 90 mètres. Les performances du canal de câblage et la mise en œuvre de référence avec des 90 mètres de câblage fixe plus des 10 mètres de cordons sont basées sur la température de fonctionnement en 20 degrés Celsius.
Ce modèle suppose la même température sur toute la longueur du câblage. Si nécessaire, la température de chaque segment de câble peut être calculée en fonction de la température ambiante spécifique et de la taille du faisceau.
Comme l’augmentation de la charge thermique peut également augmenter la perte d’insertion, CommScope recommande également de déclasser la longueur de câble maximale pour les températures plus élevées. Il est conforme à la norme ANSI/TIA-568-C.2 relative aux câbles et composants de télécommunications à paires torsadées équilibrées, ou aux normes ISO/CEI 11801 ou CENELEC de la 50173 série EN.
Tableau 4 : Longueur de canal indépendante de la technologie par rapport à la température
Le courant de sortie continu maximal du PSE en mode normal, sur une paire ou 480 milliampères (mA) dc par conducteur, est 1920 mA dc. Cela représente le courant maximal autorisé pour la norme 802.3bt. La solution de câblage que vous sélectionnez doit satisfaire ou dépasser cette exigence.
Les systèmes de câblage CommScope vont encore plus loin, car ils garantissent la prise en charge de toutes les implémentations définies dans toutes les normes PoE IEEE. Bien qu’elle ne soit pas standardisée, la mise en œuvre UPoE de Cisco est également prise en charge. 802,3 Le PoE IEEE et l’UPoE de Cisco sont couverts par la garantie produit étendue CommScope et le programme d’assurance d’application, lorsqu’ils sont déployés dans une installation CommScope certifiée qui répond aux directives de conception et d’installation pertinentes.
Tableau 5 : Capacité actuelle par paire à 45 degrés Celsius de température ambiante pour une catégorie de câble par rapport au nombre de câbles dans le faisceau.
Le conseil de CommScope est de déployer un câble de catégorie 6A, en particulier pour les applications PoE à quatre paires, et d’inclure deux passages de câble par appareil connecté. Cela garantit une marge de manœuvre maximale pour la croissance future et double le nombre de distributions de zones disponibles à l’avenir. Techniquement, il est facile de justifier le choix de la catégorie 6A à des fins PoE. Plus la catégorie est élevée, plus les courants supportés sont élevés et, comme nous l’avons vu précédemment, une meilleure endurance au chauffage du faisceau, de sorte qu’il sera plus performant sur de longues distances.
Si les connecteurs sont débranchés sous charge, un courant inductif est créé à l’intérieur du connecteur, qui peut générer des étincelles sur une ou plusieurs surfaces de contact, provoquant la corrosion des surfaces. Lorsque les connecteurs sont désassemblés, l’arc électrique peut dégrader la communication sur le matériel de connexion. Les normes EN 60512-99-001 et CEI 60512-99-002 sont les standards en termes d’essai pour évaluer les dommages possibles dus à la désaccouplement sous charge.
En concevant la zone de contact à l’écart de la zone d’arc, comme dans la conception du cadre de dérivation de CommScope illustrée à la Figure 7, l’arc n’affectera pas la zone de contact critique. Ainsi, les prises peuvent prendre en charge de manière fiable les applications IEEE 802.3bt 4PPoE.
Figure 7 : La conception du cadre en plomb CommScope localise la zone d’arc électrique en toute sécurité loin de la zone de contact.
Contrairement à la croyance populaire, les réseaux wireless ont besoin de fils. Récemment, le câblage pour prendre en charge les applications sans fil s’est considérablement amélioré. La catégorie 6A d’aujourd’hui devient rapidement la catégorie par défaut pour les nouveaux systèmes Wi-Fi et sans fil intégrés. La catégorie 6A s’associe parfaitement à la technologie LAN 10GBASE-T et à l’alimentation à distance ; elle prend également en charge des solutions multi-opérateurs, multi-technologies et de capacité.
Quelle catégorie ? Combien de câbles par point d’accès ?
Comme mentionné, la catégorie 6A est préférée pour sa bande passante plus élevée et sa capacité de gestion de l’énergie plutôt qu’une catégorie inférieure. Le choix d’un Ethernet de catégorie inférieure vous expose au risque de devoir remplacer votre câblage dans quelques années si vos besoins en alimentation augmentent.
Les points d’accès 802.11ax (Wi-Fi6) d’aujourd’hui peuvent avoir une vitesse maximale de 6,77 Gbit/s. La prise en charge de cette vitesse nécessite une connexion 10GBASE-T. La recommandation de CommScope (ainsi que celle de BICSI) est de fournir deux câbles de catégorie 6A par point d’accès. Cela garantira la capacité à prendre en charge la croissance future ou de nouveaux appareils de point d’accès plus puissants, dès qu’ils seront disponibles. Les normes ISO/IEC 11801-6 et ANSI/TIA 162-A recommandent également deux câbles de catégorie 6A par zone de point d’accès Wi-Fi.
Figure 8 : Point d’accès ® R850RUCKUS
Contrôle de la distribution PoE sur un câblage structuré.
Comme nous l’avons vu, les normes de câblage TIA, ISO/CEI et CENELEC établissent des tailles de faisceau de câbles recommandées en fonction de l’environnement et des catégories de câbles. L’addendum 1 de la norme ISO/IEC 18598 (norme AIM) traite de la nécessité de documenter les tailles de faisceau de câbles et les niveaux de puissance de chaque câble dans le faisceau.
Un système de gestion automatisée des infrastructures (Automated Infrastructure Management, AIM) tel que la solution imVision® de CommScope peut automatiser cette conservation des dossiers pour garantir que les conceptions conformes aux normes sont documentées. Pour ce faire, il met en corrélation l’utilisation de l’alimentation du commutateur en temps réel par port avec la taille du faisceau de câbles et le type de câble, comme illustré à la Figure 9.
Figure 9 : Documentation des tailles de groupe et des niveaux de puissance à l’aide de la solution de gestion automatisée des infrastructures imVision
Le nombre de câbles dans un faisceau est un nombre statique ; cependant, l’état du PoE et du câblage de données change. Cela est dû à la nature dynamique de la connectivité entre les ports du commutateur et du panneau. Chaque fois que des modifications de connectivité sont apportées, imVision met automatiquement à jour l’état du câble dans un faisceau de câbles, fournissant ainsi une vue en temps réel de l’état PoE de chaque faisceau de câbles.
La plupart des directives des normes de câblage définissent une taille maximale de faisceau de câbles basée sur le scénario le plus exigeant consistant à ce que tous les câbles d’un faisceau fournissent un courant PoE de classe 8 (90 watts), tel que défini par la norme IEEE 802.3bt.
Cependant, dans la pratique, tous les câbles d’un faisceau ne peuvent pas être sous tension ou, s’ils sont sous tension, ils peuvent ne pas correspondre au niveau de courant PoE de classe 8. Comme imVision surveille automatiquement l’état PoE de chaque câble d’un faisceau en temps réel (Figure 10), les tailles de faisceau n’ont pas besoin d’être limitées par la taille maximale conformément aux directives. A la place, imVision apporte la flexibilité d’utiliser n’importe quelle taille de faisceau adaptée à cette installation.
imVision fournit également une gestion basée sur des normes uniques des tailles de faisceau de câbles, qui est devenue de plus en plus importante à mesure que des normes PoE de puissance plus élevée ont été développées. Les avantages de la surveillance, de l’enregistrement et de la documentation PoE deviennent de plus en plus importants, car le nombre et les types de périphériques PoE dans l’entreprise continuent d’augmenter. Il y a plusieurs facteurs à cela, notamment :
- La norme 4PPoE (IEEE P802.3bt), fournissant jusqu’à 90 watts aux périphériques finaux
- Convergence de l’informatique et des réseaux d’installations sur une plateforme IP/Ethernet commune
- L’Internet des objets (IdO) et son écosystème toujours croissant d’appareils connectés
Figure 10 : imVision affiche l’état PoE de chaque câble dans un faisceau en temps réel.
Dans son laboratoire de R&D à Greensboro, en Caroline du Nord, CommScope teste des applications PoE de nouvelle génération pour vérifier les performances et la sécurité des systèmes de câblage structuré qui les prennent en charge. Leur performance thermique dans différentes conditions d’installation réelles est particulièrement préoccupante. En outre, le laboratoire fait également la démonstration d’applications PoE de nouvelle génération telles que les caméras de surveillance haute définition, les systèmes sans fil internes et les systèmes de surveillance en collaboration avec les partenaires de l’écosystème.
Le nouveau laboratoire de CommScope a ouvert sous le nom d’Institute of Electrical and Electronics Engineers, qui a approuvé la nouvelle norme PoE à quatre paires (4PPoE) connue sous le nom d’IEEE 802.3bt, qui permet des connexions d’appareils de puissance supérieure allant jusqu’à environ 90 watts au niveau de l’équipement de source d’alimentation. Étant donné qu’une plus grande quantité d’énergie peut être fournie par les commutateurs PoE, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour vérifier l’impact sur le câblage structuré de diverses conditions d’installation. Certaines des nouvelles applications PoE qui peuvent être testées comprennent :
- Caméras de sécurité haute technologie avec des fonctionnalités avancées comme le zoom et la reconnaissance faciale.
- Ordinateurs alimentés par PoE, dispositifs clients légers et signalétique numérique
- Systèmes In-Building Wireless :
- Systèmes d’éclairage LED
- Systèmes de gestion des bâtiments intégrant la sécurité, l’éclairage, le contrôle CVC, le contrôle d’accès et sans-fil à l’intérieur du bâtiment.
- Réseaux Internet des objets
Tout au long du développement de la nouvelle norme IEEE, CommScope a partagé les résultats des tests avec les organismes de normalisation sur les défis théoriques de la nouvelle distribution de puissance supérieure. Pour sa recherche initiale dans le nouveau laboratoire, CommScope teste les équipements deCisco,Signify(anciennement Philips Lighting) etThinlabs. L’objectif est de démontrer un scénario d’immeuble de bureaux intelligents avec l’éclairage, les caméras de sécurité et les commutateurs LAN connectés via 4PPoE sur le câblageSYSTIMAX. Les ingénieurs de CommScope analysent les émissions de chaleur du câble dans un contexte sur un câblage SYSTIMAX installé dans les plafonds et à travers les murs tout en faisant fonctionner ces applications à haute puissance.
Vidéo : CommScope ouvre son laboratoire Power over Ethernet pour la recherche
Test de l’équipement au laboratoire PoE de CommScope
Conclusion
L’introduction récente de nouvelles options de connectivité — Wi-Fi 6, 5G, spectre partagé et plus — a permis d’augmenter le déploiement de dispositifs de périphérie IoT et OT convergents tels que les caméras de sécurité IP, l’éclairage LED et la signalisation numérique 4K/HD. Les dispositifs périphériques supplémentaires comprennent des unités de point de vente, ainsi que des systèmes de gestion de développement intelligent et des capteurs tels que le contrôle d’accès (blocs intelligents), les services de localisation, la détection et l’évacuation incendie. Parallèlement, les systèmes de maison intelligente 5G-enabled commencent également à gagner en popularité sur le marché. Grâce à son efficacité, sa polyvalence et sa sécurité, le Power over Ethernet (PoE) est la technologie préférée pour fournir des périphériques alimentés, des points d’accès wireless et plus encore.
La dernière norme d’alimentation 802.3bt par Ethernet (également appelée PoE à quatre paires ou plus simplement 4PPoE) impose la prise en charge d’un système de 90 watts, livrable via un câblage de catégorie 6A. Bien que les points d’accès sans fil (APs) plus anciens aient tendance à consommer une quantité minimale d’énergie, certains points d’accès plus récents nécessitent plus d’énergie pour alimenter toutes leurs radios et fournir de l’électricité aux appareils connectés via leurs ports USB. Le nombre d’appareils périphériques compatibles avec PoE, tels que la signalisation numérique HD/4K, les caméras panoramiques, d’inclinaison et de zoom (PTZ) et l’éclairage LED intelligent, devrait continuer à augmenter dans les années à venir.
La place du PoE sera probablement considérée comme de plus en plus importante comme une source d’alimentation de secours stable pour les périphériques convergents où la disponibilité est essentielle. Par exemple, une caméra HD peut transmettre des données à plusieurs applications telles que les systèmes de sécurité, le décompte des personnes, l’analyse de l’apprentissage machine (ML) et les capteurs d’occupation. En combinant et centralisant l’alimentation et les données au niveau du commutateur réseau avec des circuits d’alimentation dédiés, le PoE simplifie et automatise le dépannage et la gestion.
Pourtant, même s’il simplifie et rationalise l’infrastructure réseau, la conception d’un réseau PoE offrant le meilleur équilibre entre performances, rentabilité, fiabilité et évolutivité est tout sauf simple.
Dans les chapitres précédents, nous avons présenté un aperçu de certains concepts et considérations clés, qui peuvent être utiles de garder à l’esprit lorsque vous concevez, développez et intégrez votre système PoE dans un réseau d’entreprise plus large. Admettons qu’il s’agit d’une vue d’ensemble de haut niveau. Nous espérons que vous profiterez des liens que nous vous proposons vers d’autres éléments qui vous permettront d’approfondir les questions spécifiques.
Et, comme toujours, vous n’êtes jamais seul ; CommScope est là pour vous guider et vous conseiller, vous aidant à planifier et à préparer l’avenir.
Mise en place des bases pour un nouveau niveau d’alimentation par Ethernet (Power over Ethernet)
Présentation de la technologie PoE qui explique l’état des efforts de normalisation et des directives et recommandations clés pour assurer que votre infrastructure de câblage est capable de prendre en charge le PoE.
1 IEEE 802.3bt-2018 - Norme IEEE pour l’amendement Ethernet 2 : Couche physique et paramètres de gestion pour l’alimentation par Ethernet sur 4 paires
2BSRIA s’attend à une croissance rapide des applications d’alimentation par Ethernet
3Le poids du marché mondial des solutions PoE doit dépasser 2 milliards USD par 2025 ; Global Market Insights, Inc. ; mai 2019
4 IEEE 802.3bt-2018 - Norme IEEE pour l’amendement Ethernet : Couche physique et paramètres de gestion pour l’alimentation par Ethernet sur 4 paires
Qu’est-ce qui guide l’avenir de la PoE ?
Les avancées du Power over Ethernet vont au-delà des commutateurs réseau plus puissants et de la prise en charge du In-Building Wireless. Découvrez ce que vous réserve l’avenir du PoE pour votre réseau.