Université de Dordt

Une connectivité fiable à l’échelle du campus pour une meilleure éducation à l’université de Dordt

L'université de Dordt, une université complète d'étudiant de 1400 au centre de Sioux, Iowa, est répartie des acres de 150 avec des bâtiments de 27. Après avoir constaté que leur système du legs Wi-Fi ne suivait pas une demande d'étudiant, des conditions, ou l'assurance grandissantes de pour cent de 100 au-dessus de ce secteur, ils ont décidé d'améliorer leur réseau sans fil puisque la majorité d'étudiants vivent sur le campus et la connectivité Wi-Fi fiable était devenue un « besoin critique d'avoir » des capitaux sur le campus.

Brian Van Donselaar, directeur des services informatiques chez Dordt, avait employé les produits du Wi-Fi d'un concurrent pendant presque sept années, mais il a décidé de regarder les solutions de rechange parce qu'au cours de ces dernières années la technologie a glissé. « Nous avons juste voulu une solution fiable qui maintiendrait un client relié pour des jours ou des semaines, des heures ou des minutes non simplement, » avons dit Van Donselaar, « pendant que les étudiants et les Employees apportaient plus de dispositifs sur le réseau, nous avons eu des points d'accès dans les secteurs à haute densité qui juste arrêté après les clients justes de 30. » En plus ils projetaient sur rouler dehors un système de téléphone de VoIP et ils ont su que le réseau existant ne pourrait pas le manipuler.

En plus de la connectivité fiable et de la capacité élevée pour des endroits plus élevés de densité, une autre condition critique pour Van Donselaar était visibilité granulaire pour les clients sur le réseau pour le dépannage. Le vieux réseau Wi-Fi que Dordt utilisé n'a pas fourni à visibilité proportionnée pour le client dépannant, « essentiellement la gestion sur notre vieux réseau était inexistante, » a dit Van Donselaar, « et d'autres solutions concurrentielles a chargé extra pour ces dispositifs, qui était une autre considération supérieure - coûts payés d'avance et continus totaux ou CAPEX et OPEX. »

Prérequis
  • Radio fiable pour les clients tenus dans la main
  • Exécution à haute densité
  • Gestion robuste établie dans le système
  • Connectivité persistante de client
  • Bas coûts de CAPEX et d'OPEX
Solutions
  • 191 Ruckus 7372 et 7982 aps
  • Contrôleurs superflus de ZoneDirector
Avantages
  • BeamFlex+ fournit la radio fiable pour les dispositifs multiples et tenus dans la main d'étudiant
  • Une capacité plus élevée AP fournissant la connectivité persistante et fiable par chaque AP dans des secteurs à haute densité de client
  • Abaissez les coûts de CAPEX et d'OPEX puisque peu d'aps sont nécessaire pour une capacité plus élevée et un rendement plus élevé
  • Gestion incluse sans coût additionnel avec le système de Ruckus AP
Pour apprendre plus au sujet de ce projet:

 Téléchargez la pleine étude de cas

Trouvez plus d'études de cas fournies par l'étude page de case ou balayez l'étude library de case.