Evangel University

Ruckus Le Wi-Fi modifie la façon dont les étudiants apprennent

HrydXdDXKukvz776G48gav
Visionner la vidéo

La technologie joue un grand rôle dans beaucoup d'aspects de la vie de jour en jour, et l'éducation n'est aucune exception. Une éducation plus élevée franchit un le nouveau pas dans l'adoption rapide de technologie inspirant une nouvelle génération des étudiants. L'université d'évangile a pu éducation transformer étudiants' à l'intérieur et en dehors de la salle de classe par l'exécution d'un réseau Wi-Fi futé. Étudiants peut facilement et avec confiance se relier et participer en ligne à l'étude et même utiliser les dispositifs intelligents dans la salle de classe. Et ce n'est pas l'université simplement d'évangile qui fait un changement. Le besoin de largeur de bande sans fil dans la salle de classe se développe parmi toutes les universités et universités. Car l'expérience d'étudiant de la salle de classe change et le corps enseignant et le personnel sont plus dépendants sur apprendre en ligne, un réseau Wi-Fi fiable et robuste est au dessus de la liste prioritaire. Cependant, la connectivité n'est pas restreinte simplement à la salle de classe. La connectivité fiable de réseau est nécessaire dans des chambres de dortoir, des équipements de sports, et des secteurs égaux de terrain communal d'extérieur. Wi-Fi est plus « gentil-à-n'ont, » mais un composant stratégique de n'importe quelle école. Selon l'étude d'Educause, les pour cent finis de 60 d'étudiants d'université ont dit qu'ils ne s'occuperaient pas d'une université sans Wi-Fi étendu.

Défi

Fondé dans 1955, l'université d'évangile est une université chrétienne complète située à Springfield, Missouri. Dessus situées les acres finies de 100 avec sept halls résidents, cinq bâtiments d'universitaire, une grande chapelle et un centre sportif, l'école sert au-dessus des étudiants de 2200 et le corps enseignant et le personnel de 400. Au cours des années, il était devenu évident que le vieil évangile de l'infrastructure Wi-Fi a eu en place devenait de plus en plus problématique aux étudiants et au corps enseignant. Avec les étudiants finis de 1 100 vivant sur le campus, les étudiants devenaient ont frustré avec l'exécution du legs Wi-Fi.

« Nous avions à des douzaines de bips par semaine pendant comment le mauvais le réseau Wi-Fi était et comment les étudiants obtenaient débranchés et ont été dissatisfaits, » des états Gary Blackard, dirigeant en chef de l'information à l'université d'évangile.

Prérequis
  • Infrastructure de WLAN qui est scalable et innovatrice
  • Réseau fiable qui satisfait les besoins à haute densité des étudiants et du corps enseignant
  • mobilité Campus-large
  • Onboarding bloqué et simple
  • Déploiement et entretien faciles de réseau
Solutions
  • La solution de réseau de rendement élevé qui rencontre courant et le futur Wi-Fi a besoin avec la connectivité et l'assurance supérieures
  • Points d'accès déployés de 335 pour fournir l'assurance large de campus
  • Facilité de gestion de ZoneDirector
  • Possibilités améliorées de densité et sortie globale
Pour apprendre plus au sujet de ce projet:

 Téléchargez la pleine étude de cas

Trouvez plus d'études de cas fournies par l'étude page de case ou balayez l'étude library de case.