Quartier des écoles publiques de Forest Hills

Michigan. 10 000 étudiants. 1:1 Chromebooks nécessitait plus de 30 appareils par AP.

vk3nbwEdtokPxd9oovTh7k
Visionner la vidéo

L'étude de Digital est sur l'élévation. L'étude mélangée, les salles de classe renversées et les programmes d'études numériques engagent des étudiants et aident des instructeurs à être plus efficaces. Des manuels sont digitalisés et ouvrent les ressources éducatives (OER) sont accessibles en ligne pour que des dispositifs mobiles fournissent le contenu riche et interactif. Apportez votre propre dispositif (BYOD) et 1:1 calculant des initiatives remplacent les laboratoires de câble d'ordinateur, car la plupart des étudiants ont maintenant à accès conformé à un ordinateur portable, à un comprimé ou à un ordinateur de Chromebook. Avec cet avancement, des écoles doivent être préparées avec un réseau fiable qui assure des étudiants et les professeurs ont n'importe quand, accèdent n'importe où pour l'enseignement et l'étude non interrompus. D'une manière primordiale, comme transition d'écoles à une étude plus à écran, ils doivent également protéger l'intimité de données d'étudiant par l'accès de réseau bloqué.

Le défi

Réseau de legs de Forest Hills le' n'a pas pu suivre les conditions de largeur de bande d'une population toujours croissante des dispositifs sans fil. Établi dans 1956, plusieurs des bâtiments de la zone vingt-quatre ont été construits avec les matériaux peu amicaux de « rf », tels que le bloc de cendre et la brique, le rendant difficile de fournir le service sans fil rapide et fiable.

« Avec l'expansion de Chromebooks dans les écoles, nous constations qu'une fois que vous présentiez plus que les dispositifs sans fil de 25-30 sur un point d'accès, il commencerait à s'embourber et devenir un point de controverse, » énonce Chris Alger, technicien système à la zone d'école d'Etat de Forest Hills. 

Prérequis
  • Un bloqué et facile de contrôler le réseau
  • Assurance Wi-Fi omniprésente et force forte de signal pour fournir des débits élevés aux milliers de clients concourants
  • Appui de client de capacité plus élevée par point d'accès (AP)
  • Un réseau de futur-preuve qui pourrait se développer pendant que les besoins de la zone se développent
Solutions
  • Déployé près de 1 000 aps d'intérieur dans toute la zone vague 2 R500, H500 et R700 de 802.11ac avec Ruckus'
  • A installé le Ruckus SmartZone virtuel (vSZ) pour que la redondance fournisse la disponibilité élevée requise pour apprendre en ligne
  • Cloudpath installé pour onboarding bloqué des dispositifs de BYOD 
Avantages
  • Étudiants équipés et personnel de FH avec une infrastructure fiable et bloquée
  • A augmenté le nombre de clients concourants soutenus par AP tout en améliorant la force de signal et la fiabilité sans fil
  • le réseau de Futur-preuve à se développer en tant que leur zone se développe
Pour apprendre plus au sujet de ce projet:

 Téléchargez la pleine étude de cas

Trouvez plus d'études de cas fournies par l'étude page de case ou balayez l'étude library de case.