Université de Neumann

Ruckus fournit un réseau câblé et wireless de première classe

7qqvDabyVgzcnshEf1DSQr
Visionner la vidéo

C'est le début d'une nouvelle année scolaire. Les étudiants reviennent au campus d'université de Neumann, apportant leur rangée de jamais-extension de mobile dispositif-le long de avec des espérances élevées pour être en ligne n'importe quand. Les étudiants entrant dans les quatre halls de résidence, ou les dortoirs, sont les utilisateurs les plus lourds du réseau sans fil. Ils notent ardemment sur le réseau du campus Wi-Fi pour commencer à employer l'Internet. Mais ne sont pas les raccordements ce qu'ils comptent. Et ils sont vocaux au sujet de leur anéantissement.

Jon Wisniewski est l'administrateur de réseau à l'université de Neumann. « Chaque semestre, environ trois quarts de plaintes de service SVP étaient des étudiants frustrés essayant d'employer le WLAN. Quand les étudiants sont malheureux, chacun est malheureux. »

Le défi

Il est difficile de dire qui davantage a été frustré avec le vieux réseau Wi-Fi: les étudiants et le corps enseignant ou la personne de l'université 12 IL équipe. Le WLAN existant a ajouté une quantité disproportionnée de frais généraux et de dépenses opérationnels. « Le WLAN n'était pas incertain simplement, il n'était pas maintenable par un petit IL personnel, » dit Jon. « Nous avons eu besoin d'un réseau qui a soutenu la productivité d'étudiant et le déploiement de nouveaux modèles éducatifs. Mais nous avons également eu besoin d'une solution qui n'a pas exigé de consacrer cher, à temps plein IL des ressources pour le maintenir en service. »

Prérequis
  • Une meilleures assurance Wi-Fi, sortie et connectivité à travers le campus, et particulièrement dans les dortoirs
  • Facilité de déploiement et de gestion de jour en jour pour ELLE
  • Des utilisateurs plus concourants de soutien sur le réseau
  • Une plus grande flexibilité dans les réseaux de câble et sans fil
  • Réseau facile et bloqué onboarding pour des utilisateurs et dispositifs
Solutions
  • les commutateurs de 4 Ruckus fournissent un anneau à grande vitesse de fibre optique autour du campus
  • les commutateurs de 125 Ruckus dans des cabinets de câblage fournissent plein PoE par port aux points d'accès (aps)
  • 300 Ruckus 802.11ac aps déployé
  • Contrôleurs de Ruckus Wi-Fi
  • logiciel de l'inscription System de Ruckus Cloudpath

Trouvez plus d'études de cas fournies par l'étude page de case ou balayez l'étude library de case.