PCCW

Le plus grand opérateur de télécommunications de Hong Kong

PCCW est le plus grand opérateur des telecom de Hong Kong ; avec la ligne fixe la plus étendue l'assurance et l'excédent 2,6 million ont fixé la ligne abonnés, commandes de PCCW un part de marché de 68% - loin dépassement de son concurrent plus proche. En plus de voix standard de maison et d'affaires et de services à bande large, PCCW est également le seul fournisseur de telecom à Hong Kong avec les droites de annonce de mobile et de télévision et le seul opérateur qui peuvent fournir chacun des quatre services dans un. Ce qui suit est un résumé du part de marché fixé de la ligne, à bande large, mobile, et de l'IPTV de PCCW à Hong Kong, en date de mi 2008:

  • 2,6 million a fixé la ligne abonnés - part de marché de 68%
  • abonnés à bande large de 1,275 million (abonnés à bande large à la maison de 1,1 million) - part de marché de 58%
  • abonnés de 923 mille IPTV - part de marché de 60% (comparé à câble TV)
  • abonnés mobiles de 1,176 million (abonnés 3G) - part de marché de 288 mille de 12%

Dans 2006 en retard, PCCW a commencé à augmenter son assurance du point névralgique Wi-Fi de 300 Hotspots presque à 4 000 dans mi 2008, et prévoit qu'il atteindra 5 500 Hotspots vers la fin de 2009. PCCW Hotspots peut être trouvé dans de nombreux endroits dans l'ensemble de Hong Kong, y compris des bazarettes, des café-restaurants, des restaurants, des centres commerciaux, de grands logements, des cabines de téléphone et des stations de souterrain. PCCW voit Wi-Fi comme composant important de sa stratégie mobile de données. La stratégie de développement du Wi-Fi de PCCW est basée sur le suivant:

  • La demande provient de l'utilisation grandissante du consommateur de la technologie Wi-Fi. Ces dernières années, la prolifération des dispositifs d'utilisateur aiment le iPhone et d'autres handhelds Wi-Fi-permis, avec la croissance explosive des netbooks a conduit l'utilisation Wi-Fi à Hotspots. 
  • La combinaison de Wi-Fi et de 3G + de HSPA peut fournir à des utilisateurs l'accès sans fil partout dans la ville de données, confiance réduisant porteurs' dans les réseaux 3G purs pour fournir le service de données. Ceci réduit non seulement la charge sur l'existant 3G + réseaux de HSPA, mais également réduit le besoin davantage d'd'investissement dans l'équipement 3G et fournit à des utilisateurs un service plus rapide et plus élevé de radio de largeur de bande.
  • La disponibilité croissante des dispositifs mobiles Wi-Fi-permis sur le marché aura comme conséquence les consommateurs accroissant davantage accoutumés à employer Wi-Fi pour se relier à l'Internet. Ceci à leur tour conduira l'utilisation croissante de Wi-Fi Hotspots et assurance de extension.
Pour apprendre plus au sujet de ce projet:

 Téléchargez la pleine étude de cas

Trouvez plus d'études de cas fournies par l'étude page de case ou balayez l'étude library de case.