Université de Lausanne

450 points d’accès gérés centralement couvrant trois sites

Dans le 70s tôt, l'université a établi son campus primaire entourant des acres de 220 chez Dorigny, sur le bord du lac Genève, juste à l'ouest de la ville. Deux emplacements additionnels ont été depuis ajoutés au nord-est de la ville: Bugnon, où l'hôpital d'université du canton de Vaud (CHUV), qui est l'emplacement primaire de la faculté de la biologie et de la médecine, est situé ; et Epalinges, où le centre pour l'immunologie et l'infection Lausanne (CIIL) et le département de la biochimie sont localisés.

Ces trois emplacements sont reliés ensemble avec des liens de grande capacité de fibre optique. Tous les bâtiments primaires sont câblés avec l'Ethernet de Gigabit de 10, alors que l'université est reliée à l'Internet par l'intermédiaire d'un lien de 10 Gbps.

Le déploiement d'un réseau sans fil à UNIL a commencé dans 2003 à l'aide de l'équipement de Cisco. Le réseau n'a pas inclus des services d'authentification ou de chiffrage, et seulement l'utilisation limitée permise dans l'université à Exchange quelques cent méga-octets de données par jour. L'assurance a graduellement augmenté au cours des années ; dans 2008 ELLE de l'université département a décidé d'augmenter son accès d'Internet en utilisant la nouvelle norme 802.11n. Une étude a été commissionnée évaluer les dernières solutions disponibles de réseau. Sur la conclusion des évaluations, la technologie de réseau sans fil de Ruckus a été choisie.

Prérequis
  • Fournissez l'assurance sans fil de gestion de réseau pour chacun des trois emplacements de l'université de Lausanne: Dorigny, Bugnon, Epalinges: acres de 230.
  • Soutenez les vitesses de réseau et les raccordements simultanés dans la croissance constante, alors que la linéarisation du nombre d'AP installait.
  • Établissez au réseau Wi-Fi le rapport standard d'Internet pour des étudiants d'UNIL.
  • Assurez le raccordement de qualité à tout moment.
Solutions
  • points d'accès de 321 Ruckus 7962.
  • points d'accès de 121 Ruckus 7982.
  • ponts sans fil de 8 (paires de 4) Ruckus 7731, déploiement prêt, en cas de désastre.
  • contrôleurs ZoneDirector 3500 de 2.
Pour apprendre plus au sujet de ce projet:

 Téléchargez la pleine étude de cas

Trouvez plus d'études de cas fournies par l'étude page de case ou balayez l'étude library de case.