USS Midway Museum

Ruckus Wi-Fi prouve aussi dur que le porteur naval légendaire de bataille

V4BLHXjRNPkmGt8FbkuQNE
Visionner la vidéo

Commissionné dans 1945, l'allée centrale de l'USS du gouvernement des USA est vraiment dans une classe de ses propres. Ce porte-avions légendaire était le premier porteur de bataille jamais construit. Pendant une décennie, elle a tenu la distinction du plus grand navire naval dans le monde (en fait, elle était l'un des plus grands objets mobiles humain-faits jamais faits).

L'allée centrale a un équivalent blindé de plate-forme-le de vol de quatre acres renforcées avec trois et des demi-pouces d'acier armure-pour le lancement et le rétablissement de l'avion. En ses années de service, elle a soutenu des troupes dans des missions de combat et de délivrance, de Sud-est asiatique au subarctique. L'allée centrale est devenue le porte-avions de long-portion au 20ème siècle.

Après des années de 47, le porteur a été désarmé à San Diego, la Californie. Mais elle était sur le point de servir son pays d'une autre manière. Dans 2004, l'allée centrale d'USS rouverte comme musée s'est accouplée dans le compartiment de San Diego. En fait, l'allée centrale est le musée naval de bateau historique le plus visité dans le monde. Et au sujet de 30 les pour cent de visiteurs sont d'autres pays.

Prérequis
  • Les visiteurs ont dû se tenir exacts à côté d'AP afin de se relier au vieux Wi-Fi
  • Des pièces des bateaux n'ont pas pu être servies du tout par le legs Wi-Fi
  • IL a été frustré par l'incapacité de tirer profit des technologies naissantes pour ajouter à l'expérience d'invité
Solutions
  • H500, R500 et R600 d'intérieur aps
  • Ruckus extérieur T300 et T301 aps
  • Contrôleurs superflus de ZoneDirector
Avantages
  • augmentation 3X de la force du signal Wi-Fi et de l'assurance, amélioration 4X d'exécution au-dessus du vieux Wi-Fi
  • Le musée fournit l'assurance Wi-Fi fiable pour des objets exposés, des affichages et des événements au-dessus et au-dessous des plate-formes
  • L'infrastructure de Ruckus fournit la base pour de futurs projets au musée
Pour apprendre plus au sujet de ce projet:

 Téléchargez la pleine étude de cas

Trouvez plus d'études de cas fournies par l'étude page de case ou balayez l'étude library de case.