Coupe du monde, Brésil

Le défi des événements sportifs

Les stades et les arènes sont parmi les la plupart des endroits de diffcult imaginables de déployer les réseaux Wi-Fi en raison de la condition pour le rendement très élevé et très la densité. Le stade de Maracana à Rio peut poser des ventilateurs de 76 000 dans un espace assez confiné. Fournir des services sans fil à grande vitesse dans un tel environnement exige l'équipement de classe de porteur avec l'expertise de déploiement. Ces types de lieu de rendez-vous ont traditionnellement utilisé les systèmes répartis d'antenne (DAS) pour fournir la connectivité cellulaire, qui est une excellente solution neutre de centre serveur pour la voix mais peuvent rapidement être surchargés par le trafic-particulier de données en monde donnée-central d'aujourd'hui où presque chaque passioné du football a un iPhone ou un Android Smartphone et téléchargent constamment des videos ou des photos à Facebook. Après tout, une partie d'aller dans la tasse du monde est de s'assurer vos amis en arrière à la maison obtenir de voir un bon nombre d'images et des videos de toi dans le stade. Pour traiter ce changement principal du comportement de ventilateur, il était nécessaire d'ajouter beaucoup plus de capacité mémoire et il n'y a aucune meilleure manière de faire ceci puis avec Wi-Fi. Pour la tasse du monde, un consortium de quatre opérateurs mobiles au Brésil est venu Together pour installer ces réseaux Wi-Fi pour débarquer leurs réseaux de DAS et pour augmenter considérablement l'expérience d'utilisateur.

Une grande partie du défi pour n'importe quel lieu de rendez-vous est d'obtenir un sens pour combien de capacité est exigée de satisfaire la demande prévue. Les tendances du point en retard à un besoin de soutenir jusqu'à 35% de ventilateurs voulant aller en ligne (avec l'utilisation simultanée de 15% à la crête, et ce nombre entrera assurément vers le haut en quelques années à venir) et projeter pour des kbps de 300 par ventilateur. Ceci se dirige à un besoin dans de grands stades de bien plus de 1 Gbps de la capacité de réseau informatique, et c'est seulement le commencement. En années à venir ces nombres d'exécution approcheront 2 ou 3 Gbps dans les lieu de rendez-vous plus grands. C'est quelque chose qui juste ne peut pas être soutenu avec les systèmes d'aujourd'hui de DAS. La tendance est de plus en plus DAS pour la voix et le Wi-Fi pour des données. Une autre tendance intéressante que nous avons vue est que les conditions de liaison montante peuvent souvent être plus hautes que des conditions de downlink. Ce n'était pas certainement la norme dans le pre-Facebook, l'iCloud et l'ère de Dropbox, mais maintenant vous voyez beaucoup de téléchargements se produisant dans les stades. Ceci effectuera directement la conception de réseau et le choix de l'équipement.

Prérequis
  • Service sans fil à grande vitesse fiable de données dans les lieu de rendez-vous très à haute densité.
  • Du " oad les réseaux de 3G et de 4G DAS
  • Le Multimegabit par seconde expédie de n'importe quel endroit public dans les lieu de rendez-vous aux milliers de ventilateurs simultanément.
Solutions
  • Les quatre stades ont déployé une combinaison de la zone de Ruckus " aps ex, contrôleurs de WLAN, et le SmartCell InSight pour le reportage détaillé.
Avantages
  • Les nombres d'exécution étaient uniformément dans le Multimegabit ou les dizaines de Multimegabit par la deuxième gamme dans le lieu de rendez-vous pendant les matchs réels de tasse du monde.
Pour apprendre plus au sujet de ce projet:

 Téléchargez la pleine étude de cas

Trouvez plus d'études de cas fournies par l'étude page de case ou balayez l'étude library de case.