Qu’est-ce que la fibre optique dans les locaux ?

Fiber to the Premises (FTTP) est une architecture de réseau haut débit qui offre une connectivité à fibre optique directement aux maisons et aux entreprises. Contrairement aux réseaux traditionnels à base de cuivre, FTTP fournit un accès Internet haut débit avec une bande passante et une fiabilité améliorées. 

informations à retenir

  • Connectivité fibre optique directe : FTTP fournit une connexion Internet à fibre optique directement aux particuliers et aux entreprises, offrant un service plus rapide et plus fiable que les réseaux traditionnels à base de cuivre.

  • Comprend FTTH et FTTB : FTTP est un terme général qui couvre à la fois la fibre jusqu’au domicile (FTTH) pour les résidences individuelles et la fibre jusqu’au bâtiment (FTTB) pour les logements multiples ou les propriétés commerciales.

  • Performances et durabilité supérieures : FTTP offre une transmission de données à grande vitesse, une faible latence et une plus grande capacité réseau, tandis que les câbles à fibre optique sont plus résistants à l’usure environnementale que le cuivre.

  • Prend en charge les demandes numériques modernes : L’architecture est idéale pour les applications gourmandes en bande passante telles que le streaming, le cloud computing et les technologies de maison intelligente.

  • Une infrastructure prête pour l’avenir7: Le FTTP est un composant clé de l’expansion de l’accès haut débit et de la construction de réseaux de communication de nouvelle génération, largement adoptés par les fournisseurs de services pour une évolutivité à long terme.

Image 1, Image

Types de déploiements FTTP  

Le FTTP est souvent utilisé comme terme général englobant à la fois la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) et la fibre optique jusqu’au bâtiment (FTTB). Le FTTH fait référence aux connexions fibre optique qui atteignent les résidences individuelles, tandis que le FTTB dessert des unités à logements multiples ou des bâtiments commerciaux.

Avantages du FTTP  

L’un des principaux avantages de FTTP est sa capacité à fournir des vitesses de transmission de données plus élevées, une latence plus faible et une capacité réseau accrue, tout en réduisant les coûts d’exploitation et la consommation d’énergie. Cela le rend idéal pour prendre en charge les applications modernes telles que le streaming, le cloud computing et les technologies de maison intelligente. De plus, les câbles à fibre optique offrent une plus grande durabilité et résistance aux facteurs environnementaux par rapport aux alternatives à base de cuivre. 

FTTP dans l’infrastructure réseau  

Alors que la demande d’Internet haut débit et de services numériques continue de croître, le FTTP joue un rôle essentiel dans l’expansion de l’accès haut débit et l’activation des réseaux de communication de nouvelle génération. Il est largement adopté par les prestataires de services cherchant à fournir une connectivité fiable et prête pour l’avenir. 

Liens CommScope associés