Plateforme clients et partenaires COVID-19 CommScope Visiter
Plateforme clients et partenaires COVID-19 CommScope Visiter
À mesure que les réseaux d’accès dans l’entreprise se multiplient et deviennent plus complexes, l’ensemble de l’écosystème devient ingérable, tant physiquement que financièrement.
La convergence des réseaux périphériques consolide tout le trafic sur un seul réseau IP/Ethernet existant facilement gérable à partir d’un seul et même tableau de bord. Éliminez la complexité et les coûts superflus avec des points d’accès et des commutateurs indépendants de la technologie, un logiciel de gestion IdO convergé et le câblage structuré unifié de CommScope.
CommScope offre tout un éventail de chemins réseau pour la migration qui permettent aux opérateurs de tirer le meilleur parti de leur infrastructure HFC existante. De plus, avec les solutions de densification fibre optique de CommScope, les opérateurs peuvent déployer des options réseau avancées capables de fournir une capacité plus élevée, une latence plus faible et des coûts d’exploitation réduits à un rythme qui n’exerce aucune pression sur leur main-d’œuvre ou leur budget.
Les déploiements IdO exigent des réseaux distincts et souvent différents, tels que le Wi-Fi, la technologie BLE (Bluetooth Low Energy), le protocole Zigbee, etc. La présence d’une solution de bout en bout avec des points d’accès et un câblage prenant en charge les différents protocoles simplifie l’infrastructure et élimine les silos.
À mesure que le nombre de réseaux d’accès câblés et wireless augmente, il devient plus difficile de déterminer s’ils sont performants ou non. Il est donc essentiel de pouvoir compter sur un tableau de bord unique qui permet de visualiser, comparer et corréler les expériences des utilisateurs lorsqu’ils passent d’un réseau à l’autre.
Gérer le nombre croissant de réseaux d’accès IdO câblés et wireless est une tâche complexe qui peut prendre un temps précieux. Et s’il était possible de déployer un seul contrôleur réseau pour surveiller, provisionner et dépanner chaque commutateur et point d’accès sur tous les réseaux connectés ?
Avec 40 ans d’expérience en matière de réseaux, y compris le câblage structuré et l’accès wireless et câblé, CommScope conçoit des réseaux informatiques et OT qui garantissent des connexions stables, sécurisées et ininterrompues pour vos utilisateurs et vos objets.
CommScope simplifie la complexité du réseau en réduisant au minimum les silos, en consolidant l’infrastructure wireless et câblée, en automatisant la surveillance du réseau et en fournissant une source unique pour gérer l’intégralité de votre couche physique.
CommScope a la réputation de repousser les limites de la technologie. Nos points d’accès Wi-Fi sont les plus efficaces du secteur et nos solutions de gestion de réseau LAN-WLAN convergent les plus robustes. Avec notre gamme de commutateurs non bloquants à faible latence, ils reflètent notre vision de l’avenir.
Vidéo
Le contrôleur réseau SmartZone vous permet de contrôler et gérer simultanément et directement les réseaux d’accès câblés et wireless à partir d’une seule et même interface. Alliant simplicité, puissance, flexibilité et adaptabilité, il est l’essence même de la gestion convergente.
Étude de cas
Le Royal Park Hotel (Rochester, Michigan, États-Unis) a tout d’un monument historique, mais il est à la pointe de la technologie. Lorsque l’établissement a souhaité déployer un réseau avancé de serrures ASSA ABLOY, la direction s’est tournée vers CommScope pour l’intégrer à son réseau Wi-Fi existant.
Étude de cas
Avant que Millennium & Copthorne Hotels ne puissent déployer de nouveaux services numériques dans leurs cinq propriétés à Singapour (M Hotel, Orchard Hotel, Studio M, Grand Copthorne Waterfront et Copthorne King’s hotel), il a fallu mettre en œuvre une base Wi-Fi fiable et performante pour tous les établissements.
Étude de cas
Dans le cadre de l’expansion de son propre réseau fibre optique, le fournisseur de services allemand Wilhelm.tel souhaitait fournir un réseau WLAN public complet à la ville de Norderstedt puis, à terme, à toute la zone métropolitaine de Hambourg. Compte tenu de la nature historique de cette région emblématique, le respect de l’esthétique et l’obtention des permis étaient essentiels. Voici comment ils s’y sont pris.
Étude de cas
Dans le milieu du sport professionnel, le Wi-Fi fait désormais partie intégrante de l’expérience des supporters. C’est précisément la raison pour laquelle le stade Dr Pepper Ballpark, domicile des Frisco RoughRiders, l’équipe affiliée AA des Texas Rangers, a décidé d’y installer le Wi-Fi pour la saison 2017. Malgré tous les obstacles, CommScope a participé au déroulement d’une saison réussie.