Solutions de réseau domestique PON
Des solutions de réseau optique passif GPON, XGS-PON et Ethernet pour la maison
Les performances PON arrivent chez vous
Aujourd’hui, le haut débit fiable et haute performance est indispensable pour le travail, l’école, les soins de santé et le divertissement. C’est pourquoi les prestataires de services apportent la fibre optique et ses capacités en gigabits jusqu’au pas de votre porte. La sélection de la solution de réseau domestique optimale est essentielle pour offrir des performances de réseau optique passif (PON) à l’application finale et garantir la satisfaction du client.
CommScope Home Networks est l’un des plus grands fournisseurs de passerelles au monde, ayant expédié plus de 300 millions de dispositifs domestiques pour le haut débit. Nos passerelles GPON, XGS-PON et Ethernet conformes aux normes sont équipées du Wi-Fi 6/6E et de l’Ethernet 10 G/2,5 G pour étendre la puissance du PON sur l’ensemble du réseau domestique.
Mise en avant des avantages

Des solutions de passerelle ouvertes et conformes aux normes
Le déploiement d’un réseau PON et d’un CPE chez un même fournisseur a peut-être déjà semblé être une bonne idée, mais cela peut se faire au détriment de la flexibilité, des capacités et des coûts futurs. C’est pourquoi nous donnons le choix aux prestataires de services d’aujourd’hui. Les passerelles domestiques GPON et XGS PON de CommScope sont conformes aux normes ITU, certifiées Broadband Forum (BBF.247 pour l’interopérabilité), largement testées pour l’interopérabilité OLT du secteur et conçues pour prendre en charge la gestion ouverte (TR-069, USP/TR-369, OMCI). Elles offrent toute la flexibilité dont les opérateurs réseau ont besoin pour étendre et améliorer leurs systèmes pendant des années de croissance du service.

Les performances du PON, à travers toute la maison
Pour vraiment satisfaire les abonnés, les prestataires de services doivent fournir toute la bande passante du PON à chaque appareil de la maison, qu’il soit filaire ou sans fil. Grâce aux passerelles CommScope PON et Ethernet, ils le peuvent. Nos passerelles offrent des ports Ethernet à 10 Gbit/s et 2,5 Gbit/s, la performance Wi-Fi 6 et la possibilité de bénéficier du nouveau spectre à 6 GHz non congestionné avec le Wi-Fi 6E tribande. Nous proposons également une gamme complète d’extensions Wi-Fi pour fournir une couverture complète du domicile dans un large éventail de conditions.

La bonne solution pour vos services haut débit
Pour harmoniser les coûts de votre passerelle sur différents niveaux de service et cas de figure de déploiement, vous devez choisir. C’est pourquoi nous avons conçu notre catalogue de passerelles domestiques dans une optique de flexibilité. Depuis les passerelles GPON rentables jusqu’aux passerelles Wi-Fi 6E XGS-PON tribande, avec des passerelles Ethernet correspondantes à utiliser avec des ONU distincts, CommScope Home Networks propose une solution qui trouve le parfait équilibre entre performances et coût pour vos besoins spécifiques.

Des performances améliorées avec le Wi-Fi 6 et 6E
En plus d’être 40 % plus rapide que les versions précédentes du Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E fait passer les performances à un niveau supérieur en ajoutant le spectre 6 GHz aux bandes existantes 2,5 et 5 GHz. Ce nouveau spectre n’est pas encombré et est dépourvu d’anciens appareils inefficaces, ce qui signifie plus de services déterministes, une latence plus faible et une capacité plus élevée pour les nouveaux appareils et applications. CommScope participe activement au développement des normes Wi-Fi et offre des capacités Wi-Fi 6E tribande dans son catalogue de passerelles.
En savoir plus

Gestion de la maison connectée
Pour les prestataires de services qui souhaitent maximiser la satisfaction client et réduire les coûts d’assistance, les solutions de gestion de la prestation de services HomeAssure® de CommScope sont là pour vous aider. HomeAssure fournit les outils nécessaires pour provisionner, gérer, optimiser et prendre en charge de manière proactive le réseau domestique, y compris le Wi-Fi.
Benefits highlights

Open, standards-compliant gateway solutions
Deploying a PON network and CPE from a single vendor once may have looked like a good idea, but it can come at the expense of future flexibility, capabilities, and cost. That’s why we’re giving today’s service providers a choice. CommScope’s GPON and XGS PON home gateways are ITU standards compliant, Broadband Forum certified (BBF.247 for interoperability), extensively tested for industry OLT interoperability, and designed to support open management (TR-069, USP/TR-369, OMCI). They provide all the flexibility network operators need to expand and improve their systems for years of service growth.

PON Performance—throughout the home
To truly delight subscribers, service providers need to deliver all the bandwidth of PON to every device in the home, whether they’re wired or wireless. With CommScope PON and Ethernet gateways, they can. Our gateways offer 10 Gbps and 2.5 Gbps Ethernet ports, Wi-Fi 6 performance, and the opportunity to leverage new, uncongested 6 GHz spectrum with tri-band Wi-Fi 6E. We also offer a full lineup of Wi-Fi extenders to provide whole-home coverage under a wide range of conditions.

The right solution for your broadband services
To align your gateway costs with varying service tiers and deployment scenarios, you need choice. That’s why we’ve designed our home gateway portfolio with flexibility in mind. From cost-effective GPON gateways to tri-band Wi-Fi 6E XGS-PON gateways, with matching Ethernet gateways for use with separate ONUs, CommScope Home Networks has a solution that strikes the right balance of performance and cost for your unique needs.

Enhanced performance with Wi-Fi 6 & 6E
In addition to Wi-Fi 6 being 40 percent faster than previous versions of Wi-Fi, Wi-Fi 6E takes performance to the next level by adding 6 GHz spectrum to the existing 2.5 and 5 GHz bands. This new spectrum is uncongested and free from inefficient legacy devices, which means more deterministic services, lower latency, and higher capacity for new devices and applications. CommScope is an active participant in the development of Wi-Fi standards and offers tri-band Wi-Fi 6E capabilities in its gateway portfolio.
CommScope’s PON home gateways support industry standard Wi-Fi EasyMesh™ with Wi-Fi Data Elements™ for multiple AP networks. Wi-Fi EasyMesh™ networks increase capacity and effective throughput in the home by forming a smart, adaptable network that is easy to setup and maintain with very little user intervention.
Learn more

Managing the connected home
For service providers who want to maximize customer satisfaction and reduce support costs, CommScope’s HomeAssure® service delivery management solutions are here to help. HomeAssure provides the tools to provision, manage, optimize, and proactively support the home network, including Wi-Fi.
Pourquoi CommScope ?
Les réseaux domestiques, c’est nous
CommScope a expédié plus de 300 m d’appareils domestiques haut débit. Cette expérience approfondie, associée à une chaîne d’approvisionnement résiliente de haute qualité et une assistance éprouvée, font de nous un leader mondial des solutions de réseau domestique.
Le développement durable est profitable
CommScope s’implique dans le développement durable à travers l’ensemble de ses activités. Depuis les produits jusqu’aux emballages en passant par la distribution, nous collaborons avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs d’entreprise en matière de développement durable.
Un leadership en matière de normes pour les passerelles
CommScope s’engage fermement à soutenir les organismes de normalisation qui sont essentiels au développement du réseau domestique moderne, notamment le Broadband Forum, l’IEEE et la Wi-Fi Alliance.
Prêts pour la suite
Nos passerelles domestiques s’appuient sur des logiciels open source et basés sur des conteneurs pour aider les prestataires de services à déployer de nouveaux services, applications et fonctionnalités rapidement et facilement afin de rester à la pointe de l’innovation.
« C’est notre envergure, notre capacité éprouvée et notre culture de collaboration qui font de nous un partenaire idéal pour les prestataires de services cherchant à fournir la nouvelle génération de services qui enrichiront la vie numérique des consommateurs. » Ken Haase, vice-président mondial de la gestion des produits, CommScope Home Networks.

Produit vedette

Passerelle XGS-PON—NVG678XY
- Vitesses de 10/10 Gbit/s
- Wi-Fi 6E tribande (option Wi-Fi 6 double bande)
- Ports Ethernet 2 x 10 Gbit/s (1 WAN/LAN, 1 LAN), ports Ethernet 2 x 2,5 Gbit/s
- Flexibilité de déploiement, configuration 1 ou 2 box (ONT séparé) avec optique enfichable
- Options logicielles open source d’OpenWrt, PRPL et RDK

GPON Wi-Fi 6 gateway—NVG578M1
- 2.5/1.25 Gbps speeds
- 2X2 Dual Band Wi-Fi 6 (AX1800)
- 4 x 1 Gbps Ethernet ports (1 WAN/LAN, 3 LAN)
- 1 FXs Voice Port
- Deployment flexibility,1-box or 2-box configuration (separate ONT) with pluggable ETH cable
- Open-source software OpenWrt
GPON Wi-Fi 6 gateway—NVG578M2
- 2.5/1.25 Gbps speeds
- 4X4 Dual Band Wi-Fi 6 (AX3600)
- 1 x 2.5 Gbps Ethernet ports (1 WAN/LAN), 3 x 1 Gbps Ethernet ports (LAN)
- 1 FXs Voice Port
- Deployment flexibility,1-box or 2-box configuration (separate ONT) with pluggable ETH cable
- Open-source software OpenWrt
Témoignages de réussites / dernières actualités

Les solutions de réseau domestique innovantes de CommScope seront en charge d’apporter la connectivité Wi-Fi 6 aux abonnés fibre optique Ziply
Les nouvelles extensions Wi-Fi et les passerelles GPON fournissent les performances, la fiabilité et la couverture nécessaires pour les services Gigabit

Voici le Wi-Fi nouvelle génération et les applications pour réussir
Synthèse
L’introduction du Wi-Fi 6 et en particulier l’ajout d’un nouveau spectre de 6 GHz que seuls les appareils Wi-Fi 6E/7 peuvent utiliser a désormais créé une nouvelle plateforme Wi-Fi à domicile qui peut rendre les connexions Wi-Fi déterministes pour la première fois en raison des capacités de planification des normes Wi-Fi 6/6E/7. Cette synthèse contient plus d’informations sur le Wi-Fi nouvelle génération et les applications pour réussir.
Créer le réseau PON domestique du futur
Webinaire
Dans ce webinaire gratuit, Charles Cheevers, John Blackford et Jeff Heynen discutent des dernières tendances, notamment des choix en matière d’architecture domestique et de l’alignement de l’évolution du Wi-Fi avec le déploiement de passerelles PON.
Inscrivez-moi pour recevoir plus de contenu de communication marketing
Résolution de la complexité du réseau domestique
Article
Ken Haase de CommScope explique comment la passerelle domestique est le point de départ pour fournir des services domestiques connectés, et comment elle évolue pour devenir la plateforme de la nouvelle génération de services domestiques intelligents.

Guide du prestataire de services pour les trois changements apportés au Wi-Fi
Blog
Charles Cheevers explique comment les prestataires de services pourront tirer parti de trois changements dans la technologie Wi-Fi au cours des trois prochaines années.
Intéressé par les solutions réseau d’accès PON ?
Consultez notre page de solutions PON nouvelle génération