Un cadre de distribution optique (ODF) est un hub central dans les réseaux à fibres optiques, essentiel pour gérer et organiser la myriade de câbles et de connexions à fibres optiques entrant dans une installation. Contrairement aux racks standard et aux panneaux de fibre optique , ils sont modulaires et agiles, spécialement conçus pour les environnements à forte densité de fibres qui dépassent les 2 000 fibres optiques. Un support de distribution optique de CommScope représente une solution à long terme pour gérer la densité croissante de fibres.
L’ODF sert de point de flexibilité pour établir des connexions entre tous les types d’équipements de communication actifs hébergés à l’intérieur de l’installation et le câble à fibre optique utilisé pour connecter d’autres emplacements du réseau.
Un cadre de distribution optique a la capacité d’intégrer l’épissage de fibre optique, la terminaison et les connexions de câble dans une seule unité. Les ODF sont essentiels dans divers contextes, des centres de données aux installations de télécommunication telles que les bureaux centraux, les échanges, les câbles, les centres de commutation mobiles, les centres de données cloud et multi-locataires.
Les principaux éléments constitutifs d’un ODF comprennent :
- racks ou châssis, qui fournissent le support structurel et les baies de gestion des fibres
- châssis ou blocs, qui abritent les connecteurs fibre optique ;
- modules de connectivité, qui peuvent être adaptés à des fonctions spécifiques telles que l'épissage ou le correctif, les répartiteurs, les filtres WDM, etc.
Un véritable système ODF n’est pas complet sans des ensembles de câbles correspondants qui garantissent une connexion et une transmission de signal correctes, tels que les câbles inter-installations, les câbles de jonction et bien sûr les cordons de raccordement ou les cavaliers.
Considérations relatives à la conception
Lors de la conception d'un ODF, il faut envisager d'utiliser une configuration Interconnect ou Cross Connect. Une interconnexion connecte directement l’équipement au système de câblage, ce qui convient aux applications plus simples ou à plus petite échelle. En revanche, un Cross Connect fournit un système plus flexible et évolutif, permettant une reconfiguration facile des connexions réseau, ce qui est idéal pour les réseaux plus grands et plus complexes. D’autres considérations vitales comprennent le nombre de fibres à gérer, qui dicte la taille et la capacité de l’ODF, et l’évolutivité future pour s’adapter à la croissance du réseau. Le choix de l’ODF doit s’aligner sur les besoins actuels du réseau et l’expansion anticipée, garantissant un équilibre entre coût, flexibilité et évolutivité.
Pourquoi CommScope ?
Densité de pointe avec gestion supérieure des câbles
Conçu et testé pour gérer de grands volumes de connexions avec une gestion efficace des câbles et des solutions de câbles optimisées.
Agilité à long terme
Les ODF CommScope s’adaptent à l’évolution des demandes de réseau, offrant une flexibilité pour divers scénarios de déploiement, des petites installations aux grandes gammes, y compris des solutions d’accès frontal complètes ou des produits d’accès avant et arrière.
Coût total de possession inférieur
L’effet net d’une agilité modulaire et d’une meilleure gestion des câbles. Reporter les dépenses d’investissement en maximisant la densité de la fibre optique et l’utilisation des ports, réduire les dépenses d’exploitation liées au dépannage et au réacheminement des fibres.
Ressources
Flexibilité et innovation au travail
Cas d’utilisation
Alors que les réseaux étendent leur utilisation de la fibre optique, les gestionnaires de réseau trouvent de nouvelles applications créatives pour les plateformes ODF. En voici quelques-uns.
CommScope aide à apporter la fibre optique à chaque site britannique
Étude de cas
Soutenir le déploiement à l’échelle nationale avec des solutions rapides, flexibles et prêtes pour l’avenir
Câblage du datacenter
Principes fondamentaux de la conception
Exigences d’infrastructure de câblage de télécommunications selon les classes de disponibilité I-IV de la norme EN 50600-2-4