La fibre optique alimentée permet l’éducation de votre famille
Si vous avez un fils ou une fille à l’université, vous en avez sans doute fait l’expérience. Même si vous faites des recherches approfondies pour choisir l’université ou les études supérieurs qui lui conviennent le mieux, en examinant des facteurs tels que le nombres d'étudiants par classe, les évaluations et les classements en ligne, la décision finale est souvent fondée sur l’impression générale que vous a laissé le lieu que vous avez visité. Souvent, vous n’êtes même pas sorti de la voiture et vos enfants s’exclament « Oui, c’est ça que je veux ! »
Se connecter avec vos enfants
Dès qu’ils entreront sur le campus, ils sauront si c'est ce qu'ils veulent. Les premières impressions, créées en grande partie par l’esthétique du campus et l’ambiance générale, sont très importantes. À mesure qu’ils prennent leurs marques, ces mêmes variables peuvent tout affecter, de leur attitude à leurs performances académiques. Cela nous amène à l'éternel débat sur « la forme qui suit la fonction » et à la manière dont la conception technologique appropriée d’un campus peut faire une énorme différence.
Le concept du campus connecté (intelligent) s’est considérablement développé au cours des dernières années, allant bien au-delà de la connexion des bâtiments individuels et garantissant une connectivité haut débit câblée ou sans fil à l’intérieur des dortoirs. Aujourd’hui, le campus connecté dispose d’un réseau hybride omniprésent qui couvre le campus, connectant à l’intérieur et à l’extérieur les étudiants et le personnel aux ressources, applications et systèmes pour la vie quotidienne, le travail et l’apprentissage.
Aller au-delà du Wi-Fi
Pourtant, le réseau du campus va bien au-delà du réseau informatique traditionnel et ne se contente pas de fournir le Wi-Fi. Il alimente l’éclairage extérieur, la sécurité sur le campus, le Wi-Fi, le haut débit cellulaire pour l’apprentissage collaboratif qui se déroule partout, et le contrôle de l’accès aux installations pour protéger ceux qui vivent sur le campus.
Ce type de fonctionnalité est l’une des attentes de base des étudiants potentiels, de leurs familles et du personnel de l’université. Dans le même temps, l’esthétique environnementale joue un rôle considérable en termes d’intégration de la technologie au campus. En Europe comme aux États-Unis, de nombreuses écoles sont considérées comme des monuments historiques dont toute modification, intérieure ou extérieure, doit se conformer à des directives strictes pour protéger l’intégrité esthétique et/ou culturelle. Qu’il s’agisse de l’infrastructure informatique ou d’un nouveau hall pour les repas, la forme est tout aussi importante que la fonction.Répondre au défi invisible
Pour certaines applications informatiques, l’exigence de performances haut de gamme alimentées par une infrastructure pratiquement invisible pose des défis uniques. Les réseaux de caméras de surveillance à l’échelle du campus, de points d’accès Wi-Fi et d’éclairage de sécurité extérieur qui permettent aux étudiants et au personnel de rester connectés et protégés sont de bons exemples.
Ces systèmes nécessitent une alimentation basse tension ainsi que des connexions de données haut débit fiables. Ceci est facile à mettre en place à l’intérieur, grâce à un réseau PoE (Power-over-Ethernet) qui combine la transmission de l’alimentation et des données sur un seul câble. Mais PoE a une limite de distance de 100 mètres. Dans un environnement extérieur, la distance entre la source d’alimentation et le nœud le plus éloigné peut être d’un kilomètre ou plus. L’utilisation d’une infrastructure PoE conventionnelle pour couvrir des centaines d’acres laisserait le campus encombré par des centaines de boîtiers d’accès montés sur poteau hébergeant les extensions PoE nécessaires pour traverser les longues distances.
Pourtant, avec suffisamment de temps, la forme trouve toujours un moyen de suivre la fonction. Dans ce cas, la solution d’alimentation longue distance/réseau de données prend la forme d’une fibre optique alimentée, qui peut alimenter et connecter de manière fiable des appareils jusqu’à 2.6 kilomètres (1,56 miles) de distance.
Pour avoir une idée de la manière dont le système de fibre alimentée est utilisé pour satisfaire les exigences de forme et de fonction sur le campus, consultez cette étude de cas interactive de l’Université du Tennessee à Knoxville.
Une solution qui semble appropriée
Si vous êtes confronté à certains de ces défis, vous étudierez sans doute les différentes solutions disponibles, y compris la PoE ou d’autres méthodes. Mais l’expérience de Knoxville et de nombreuses autres institutions, sans parler de nombreux aéroports, lieux d’accueil et autres situations de type campus distribuées, suggère que l’option de la fibre optique alimentée sera de plus en plus populaire. Quand vous verrez comment cela fonctionne, vous penserez sans doute : « Voilà la solution ! »
« Nous considérons CommScope comme un partenaire de confiance, capable de nous aider à relever les défis uniques et les besoins en constante évolution associés à la mise en place d’un environnement universitaire d’enseignement supérieur, tel que l’Université du Tennessee, Knoxville, tourné vers l’avenir. »
— Ben Rayfield
Université du Tennessee, Knoxville
Fibre optique alimentée : le dossier d’information
Comprendre comment la fibre optique alimentée est devenue une technologie clé dans le déploiement des réseaux d’entreprise et de campus à travers le monde.