Cellulaire intégré : le dossier d’information
Introduction au cellulaire intégré
Après s’être développée de la technologie 1G initiale au début des années 1980 aux réseaux 5G ultra rapides d’aujourd’hui, la technologie cellulaire est maintenant devenue omniprésente et généralisée. Les entreprises en dépendent, mais son utilité reste toujours dépendante de sa couverture.
Dans les bâtiments de toutes sortes, les murs agissent comme une barrière à tout signal RF. Ce problème a été exacerbé ces dernières années. La 5G fait non seulement une plus grande utilisation (bien qu'elle soit non exclusive) de fréquences plus élevées qui sont plus facilement bloquées par des barrières physiques, mais les bâtiments modernes sont fréquemment conçus dans l'objectif de contrôler la température et, bien que le verre à faible émissivité puisse aider à réduire les factures de chauffage et de refroidissement, il réduit également la puissance des signaux téléphoniques.
La réponse est d’étendre la portée du signal de l’opérateur via un réseau cellulaire intégré (c’est-à-dire des systèmes d’antennes distribuées, DAS). Contrairement à un vaste site cellulaire « macro » extérieur, un réseau cellulaire intérieur est conçu pour couvrir des espaces intérieurs divisés en plusieurs sous-espaces plus petits, c.-à-d. des étages et des salles. Un nœud unique, même à haute puissance, aurait du mal à propager un signal RF à travers plusieurs étages et murs. Dans une telle topologie, la couverture est plus naturellement assurée par plusieurs nœuds répartis entre les différents espaces.
Les fréquences cellulaires plus élevées sont bloquées par les matériaux de construction
Les fenêtres en verre faible E réduisent généralement la force du signal d’un facteur de 1 000, soit presque l’équivalent d’une plaque en aluminium de 1/8 pouce (3 mm) d’épaisseur.
Source : Atténuation de la fréquence des micro-ondes et des radios dans le verre architectural vitro brillant (anciennement PPG), octobre 2016
Voulez-vous lire hors ligne ?
Téléchargez une version PDF de cet article pour le relire ultérieurement.
Restez informé !
Abonnez-vous à The Enterprise Source et obtenez des mises à jour lorsque de nouveaux articles sont publiés.
L’évaluation de la nécessité d’un cellulaire intégré dépend principalement du volume et de la valeur. Un facteur est le nombre de personnes dans le bâtiment et l’intensité de leur utilisation du mobile. Un autre facteur est la valeur de cette utilisation mobile pour l’entreprise en question. Dans certains cas, comme les arènes sportives, la valeur de l’utilisation du mobile est élevée et le nombre d’utilisateurs est énorme. À l’inverse, dans des scénarios tels que les services financiers, les cabinets d’avocats et d’autres bureaux haut de gamme, les professionnels hautement rémunérés sont moins nombreux, mais d’une valeur très élevée.
Les types de bâtiments suivants sont parmi les plus fréquemment desservis par le cellulaire intégré :
- Hôtels
- Salles de conférence
- Stades de sport
- Centres commerciaux
- Campus universitaires
- Hôpitaux
- Bureaux professionnels
Avez-vous besoin d’un cellulaire intégré ?
Il peut être utile de commencer par ces questions :
- Quelle est la qualité existante de la couverture mobile dans votre bâtiment ? La clarté de la voix et la vitesse des données sont-elles suffisantes chez chaque opérateur ?
- Les employés ont-ils besoin de leurs appareils mobiles pour remplir leurs fonctions professionnelles ?
- Les visiteurs ou les clients ont-ils besoin de leurs appareils mobiles dans le cadre de leur processus d’achat ou de leur expérience client ?
- Quelle est la taille du bâtiment ? Combien de personnes l’occupent ?
La plupart des utilisations de téléphonie cellulaire intégrée par les entreprises relèvent de l’un des trois cas d’utilisation suivants :
Téléphone cellulaire commercial multi-opérateur
Donner aux employés, clients et visiteurs un accès de haute qualité à leurs services de fournisseur de services mobiles.
Téléphone cellulaire privé stratégique pour l’entreprise
Applications d’entreprise spécialisées avec des exigences uniques qui ne sont pas bien desservies par d’autres types de réseau.
Réponse d’urgence Wireless
Aider les premiers intervenants à communiquer lorsqu’ils sont à l’intérieur de votre bâtiment.
CommScope a été impliqué dans la mise en œuvre de différents types de réseaux cellulaires intégrés dans divers pays, secteurs et types de bâtiments ; il s’agit d’exemples réels d’entreprises qui ont utilisé des réseaux cellulaires intégrés pour répondre à un besoin commercial urgent.
Téléphone cellulaire commercial multi-opérateur
Deutsche Bank, Londres, Royaume-Uni
Couverture à travers un grand complexe de tours à plusieurs bâtiments.
Centre médical de l’Université de Loma Linda, Californie, États-Unis.
Fournir une excellente expérience mobile au personnel, aux patients et aux visiteurs. Environnement d’installation et de couverture difficile.
Métro de Riyad, Arabie saoudite
Système multi-opérateurs pour l’important réseau métropolitain comprenant 85 stations, 11 parcs relais, 40 km de tunnels.
Hôpital, Milan, Italie
Grand campus à plusieurs bâtiments avec espaces intérieurs et extérieurs.
Hôtel et résidence de luxe à plusieurs logements, Espagne
Fournir une couverture cellulaire commerciale supérieure dans l’ensemble de la propriété sans perturber l’esthétique historique du bâtiment.
Téléphone cellulaire commercial et réponse d’urgence Wireless
Fabricant de biens de consommation, Danemark
Servir plus de 2 000 employés sur le grand campus du bureau.
Fournisseur de réseaux sociaux Hyperscale, Danemark et Irlande
Fournir une couverture cellulaire commerciale fiable sur d’énormes installations. Standardisation des installations dans plusieurs pays.
Memorial Health System, Michigan, États-Unis.
Étendre rapidement la couverture haut débit aux tentes de triage COVID-19 extérieures, pour soutenir les communications administratives et diagnostiques essentielles.
Société technologique Fortune 50, États-Unis
Simplifiez le déploiement et la connectivité des caméras vidéo IP et d’autres solutions de sécurité physique.
Les réseaux cellulaires et Wi-Fi coexistent depuis des décennies et, à ce jour, aucun n’a remplacé l’autre. Au contraire, les deux ont prospéré, et il est largement admis que de multiples technologies Wireless différentes continueront d’être nécessaires. Alors que les technologies Wi-Fi et cellulaires ont des similitudes, elles prennent largement en charge des cas d’utilisation différents. Le plus souvent, cela a fait d’elles des compléments plutôt que des substituts.
Cellulaire
Les téléphones cellulaires, fonctionnant dans le spectre autorisé, impliquent la présence d’un propriétaire de spectre, sous la forme d’un opérateur de réseau mobile (ORM). Pour l’abonné, l’avantage est que la connexion au réseau est automatique, universelle et omniprésente. La technologie cellulaire dispose également d’une plus grande portée pour couvrir les grands espaces, et elle est intrinsèquement mobile, ce qui signifie que les sessions des utilisateurs sont maintenues même lorsqu’ils passent d’une radio de service à l’autre. La mobilité est l’une des fonctions qui rend le téléphone cellulaire adapté aux appels vocaux, puisque l’expérience utilisateur d’appel vocal est perturbée par des interruptions de session alors que de nombreuses expériences de données (par exemple, e-mail) ne le sont pas. La téléphonie cellulaire est également la technologie sur laquelle les organisations de services d’urgence (incendie, police, ambulances) ont normalisé leurs communications.
En savoir plus sur ERA®, les solutions cellulaires intégrées de CommScope
Wifi
En revanche, le Wi-Fi fonctionne dans le spectre sans licence, permettant à une entreprise privée ou à un propriétaire de créer un réseau sans dépendre d’un fournisseur de services commerciaux. Il s’agit ainsi de l’accès par défaut au réseau de l’entreprise ou du réseau domestique. Il est en fait apprécié pour sa capacité d’auto-déploiement et l’absence de coût d’abonnement. La technologie Wi-Fi fournit une connectivité haut débit sans compteur et permet la collecte de données utilisateur par des entités autres qu’un ORM. Notez, cependant, que l’accès au Wi-Fi n’est pas automatique pour tout le monde, mais uniquement pour les utilisateurs réguliers autorisés. Les nouveaux utilisateurs ou les visiteurs, s’ils y sont autorisés, doivent se connecter.
En savoir plus sur RUCKUS®, les solutions de réseau d’entreprise Wireless de CommScope
Les mises en œuvre de systèmes cellulaires intégrés peuvent avoir la réputation d’être coûteuses et lourdes à concevoir, mettre en œuvre et exploiter. Cependant, ces dernières années, les nouvelles générations de DAS ont utilisé la technologie numérique pour réduire leur empreinte, mieux utiliser l’infrastructure de la fibre optique et permettre une plus grande flexibilité dans le placement physique des éléments du système.

Comment la numérisation a simplifié le déploiement et l’utilisation des réseaux cellulaires intégrés
La technologie de « distributeur numérique » ERA® CPRI est un excellent exemple de la façon dont les systèmes numériques ont rendu la mise en œuvre du DAS plus simple et plus efficace que le DAS analogique traditionnel. CPRI (prononcé « sip-ri ») signifie Interface radio publique commune, un protocole pour la transmission numérique ou les signaux de radiofréquence. Consultez le graphique interactif ci-dessous pour voir un aperçu de ses avantages.
Le système d’antennes distribuées ERA entièrement numérique de CommScope permet de rendre le In-Building Wireless simple et économique, fonctionnant sur une infrastructure informatique standard, la catégorie 6A et la fibre optique. Ces solutions aident les opérateurs, les hôtes neutres et les entreprises à fournir une capacité élevée avec une couverture interne étendue.
Caractéristiques et avantages
ERA fait évoluer l’architecture du système d’antennes distribuées (DAS) conventionnel en aidant les organisations à :
- Déplacer toutes les fonctions de bande de base sur plusieurs bâtiments vers une seule tête de réseau rationalisée ou même vers les installations de l’opérateur, ce qui réduit l’empreinte du système sur site et permet d’économiser des biens immobiliers.
- Profiter d’une interface de bande de base entièrement numérique CPRI qui élimine le besoin de conversions analogiques-numériques, réduisant encore plus la taille de la tête de réseau et les besoins en alimentation.
- Ajuster la capacité sur l’ensemble du réseau, par secteur ou par canal, grâce à une interface Web de glisser-déposer.
- Sélectionner parmi une large gamme de points d’accès offrant différents niveaux de puissance, une connectivité optique et cuivre, une alimentation par câble de catégorie 6A et une prise en charge MIMO intégrée. Les évaluations en extérieur et en plenum permettent un déploiement dans des environnements difficiles et des espaces dissimulés.
- Surveiller et gérer intégralement les déploiements à l’aide du système de gestion éprouvé AIMOS de CommScope.
ERA simplifie l’installation des solutions In-Building Wireless, facilite la gestion et réduit les coûts d’exploitation, tout en offrant aux opérateurs, aux hôtes neutres et aux entreprises la place dont ils ont besoin pour se développer à mesure que de nouvelles technologies et applications arrivent sur le marché.
Interface bande de base CPRI
Grâce à une collaboration avec Nokia, ERA dispose d’une interface directe de CPRI à l’unité de bande de bas d’AirScale de Nokia (BBU). Cette intégration réduit la fonctionnalité de jusqu’à six unités radio distantes et leur câblage associé en une seule carte 300 x 145 mm (12 x 6 pouces), réduisant ainsi considérablement l’espace et la consommation électrique de têtes de réseau.
La sécurité d’abord
La couverture radio des intervenants d’urgence est souvent une condition présente dans les nouvelles constructions, et est parfois obligatoire même pour les bâtiments existants. ERA propose des points d’accès spécialisés qui soutiennent des fréquences de sécurité publique populaires, y compris la bande 14 pour FirstNet aux États-Unis. Ces télécommandes sont disponibles en différents niveaux de puissance de transmission pour répondre aux différences régionales en matière de tailles de bâtiments.
Pour les têtes de réseau, CommScope propose des coffrets de protection contre les incendies et l’eau répondant aux normes NEMA 4 et NFPA. CommScope propose également une gamme de répéteurs RF multibandes conçus pour les applications de sécurité publique. Ils peuvent être utilisés comme source de signal pour ERA ou seuls avec une connexion coaxiale directe à plusieurs antennes.
Tournés vers l’avenir
Les entreprises, les propriétaires immobiliers, les hôtes neutres et les opérateurs de réseaux doivent avoir l'assurance que leurs investissements actuels les prépareront aux besoins de demain. Les capacités In-building Wireless sont de plus en plus sollicitées pour prendre en charge les services de bâtiment intelligent et de campus émergents, ainsi que l’Internet des objets (IdO). Ils doivent également prendre en charge l’évolution technologique vers les bandes 3.5 GHz pour prendre en charge la nouvelle radio 5G en Europe et en Asie, et le Citizens Broadband Radio Service (CBRS) aux États-Unis.
L’architecture système entièrement numérique et à fréquence variable de ERA garantit que le système sera capable de prendre en charge de nouveaux services dans les bandes existantes et les nouvelles bandes, y compris le CBRS et sub-6 GHz 5G NR. La liaison frontale en fibre optique multiplexée de ERA peut également être partagée avec d’autres services de communication. Et au fur et à mesure que les modèles d’utilisation changent, la capacité peut être allouée à nouveau via une interface graphique du logiciel Web glisser-déposer plutôt que par un recâblage physique.
Les architectures système varient, mais la plupart des systèmes d’antennes distribuées comprennent les éléments de base suivants :
1. Une tête de réseau
C’est là que les stations de base de l’opérateur (sources de signaux) alimentent le DAS. La fonction de la tête de réseau est de convertir les signaux RF ou de station de base numérique en un format et un niveau de puissance qui peuvent être distribués aux nombreuses antennes autour du bâtiment. La tête de réseau est généralement située dans un support de distribution principal (MDF) du bâtiment central, mais, avec l’ERA, elle peut également être virtualisée sur un emplacement de campus central, sur le centre de proximité de l’opérateur ou même sur plusieurs emplacements. Cette flexibilité permet d’économiser de l’immobilier sur site tout en permettant aux opérateurs de se connecter de la manière la plus efficace pour eux.
2. Distribution fronthaul
Un réseau de câblage et de nœuds intermédiaires qui s’étendent à l’ensemble du bâtiment ou du campus desservi. Comme l’ERA est entièrement numérique, elle peut faire une utilisation efficace des connexions fibre optique et cuivre, ce qui peut parfois même permettre de tirer parti d’un câblage préexistant.
3. Télécommandes et antennes
Il s’agit des points les plus extérieurs du DAS, où le signal est converti d’un signal numérique vers un signal RF analogique pour une transmission par voie aérienne vers des smartphones, des tablettes et d’autres appareils connectés.
Pour plus de détails, consultez le système d’antenne distribué numérique ERA de CommScope
La 5G commence tout juste à atteindre une couverture critique dans le monde entier et prendra de l’importance au cours des prochaines années. L’adoption de la 5G et son potentiel indéniable ont mis l’accent sur le réseau cellulaire intégré, puisque ces technologies se développent en parallèle.
La numérisation des systèmes DAS est un développement opportun, car elle contribue à garantir que la promesse de la 5G est respectée. Par conséquent, il est probable que le réseau cellulaire intégré présente un intérêt stratégique significatif pour les planificateurs de réseau pour de nombreuses années à venir.
Visionnez pour en savoir plus sur les tendances du réseau cellulaire intégré par nos experts :
Ressources et études de cas
Pourquoi les réseaux domestiques ?
Conception entièrement numérique
Le tout numérique signifie que vous apportez des changements au logiciel et non au matériel. Il est donc plus simple à configurer et à maintenir. De plus, nos solutions se déploient sur la catégorie 6A existante, le câblage par fibre optique et la commutation Ethernet pour économiser du temps et de l’argent.
5G intégrée
CommScope Solutions vous permet de prendre en charge les services 3G et 4G aujourd’hui, puis d’évoluer aisément vers la 5G lorsque vous êtes prêt.
Leader du marché
Des chercheurs indépendants de l’industrie classent constamment CommScope comme leader mondial du marché des systèmes d’antennes distribuées. (Source : Mobile Experts Inc., système d’antennes distribuées, 2020.)
Brochure
Système d’antennes distribuées numérique ERA
Brochure
Services professionnels In-Building Wireless
Guide d’installation
Directives de conception et d’installation pour le câblage SYSTIMAX pour la solution ION-E
Guide de commande
Antennes et produits passifs In-Building Wireless
Cellulaire intégré : comment la 5G va-t-elle remodeler votre entreprise ?
Nous explorons comment libérer le plein potentiel de la 5G dans l’entreprise.