Depuis ses débuts en 20031, l’alimentation par Ethernet (Power over Ethernet - PoE) a gagné progressivement et lentement sa place dans le réseau ITC. Les premières solutions PoE ont combiné les données et l’alimentation dans un seul câble pour fournir jusqu’à 12,4 watts par appareil. Renforcés par des technologies de gestion de l’énergie avancées et des normes industrielles, les systèmes PoE++ d’aujourd’hui peuvent désormais fournir jusqu’à 90 W, suffisamment pour faire fonctionner les appareils réseau les plus récents et les plus gourmands en énergie.
Alors que davantage de capteurs, d’appareils et de contrôleurs actifs sont déployés, à la fois dans les bâtiments et à l’extérieur, l’importance de la PoE devrait également s’étendre. Dans le même temps, une majorité d’appareils alimentés sont déployés à la périphérie du réseau, qui s’étend rapidement.
Mais la capacité de la PoE à alimenter plus d’appareils n’est qu’un chapitre d’un récit plus vaste. Prenez du recul et vous constaterez qu’un réseau ITC est désormais devenu un système de distribution d’énergie critique pour l’ensemble du bâtiment. Ainsi, la technologie PoE affecte les opérations du bâtiment, simplifiant l’accès et la gestion des sauvegardes centralisées d’onduleurs/de batteries et protégeant la santé et la sécurité des employés.
C’est l’histoire de la PoE, qui représente la prochaine frontière de cette technologie en évolution. En gardant cela à l’esprit, examinons quelques-unes des tendances et des développements qui façonnent l’avenir de la PoE, et ceux qui la conçoivent et en dépendent.
L’IdO amène la PoE à une nouvelle frontière
Alors que les appareils connectés continuent de se multiplier dans le paysage cybernétique, les modèles traditionnels de calcul/stockage ne peuvent pas gérer le volume de données créées. Cependant, la technologie PoE reste bien adaptée pour prendre en charge un réseau à haute densité et largement distribué. Que ce soit dans des bâtiments, sur des campus ou dans des villes intelligentes, les avantages en termes de temps et de coûts de la combinaison de l’alimentation et des données dans un seul câble sont attrayants et peuvent soutenir des résultats plus durables. À mesure que les distances de liaison augmentent, recherchez des applications à mi-portée, qui injectent de l’énergie entre le commutateur et le point d’extrémité plutôt qu’au niveau du commutateur, pour les récupérer également.
La puissance à long terme de la Catégorie 6A
Indépendamment de la distance à laquelle les appareils doivent être situés, les concepteurs de réseaux auront besoin d’une stratégie de câblage structuré logique pour prendre en charge le paysage IdO/IIoT tentaculaire de demain. En tant que technologie intégrant l’Ethernet de catégorie 6A, le PoE++ est une solution plutôt idéale. Un câble en cuivre de catégorie 6A est recommandé pour le câblage horizontal qui se ramifie vers des réseaux spécifiques à chaque étage de la structure du bâtiment. Grâce à sa capacité à prendre en charge la liaison 10G, la portée étendue (338 pieds) et la gestion de l’alimentation jusqu’à 100 W, le PoE++ 6A-enabled est une bonne solution pour les appareils plus puissants qui sont situés plus loin du commutateur.
La plupart des PoE d’intérieur étant déployés au plafond, les gestionnaires de réseau bénéficient d’une meilleure accessibilité, ce qui facilite l’intégration de nouveaux appareils. Grâce à une conception de câblage structuré bien conçue, ils peuvent également réduire la consommation électrique par port en raccourcissant les parcours de câbles PoE.
Compatibilité mondiale
Une autre chose que la PoE a à faire est sa compatibilité quasi mondiale avec différentes normes d’alimentation régionales, différents types de prises et différents appareils. La technologie peut être utilisée avec n’importe quel système 110-ou 220 volts (basé sur les États-Unis), ainsi qu’avec les environnements 230 V pris en charge dans d’autres pays. Il en va de même pour les fréquences c.a. ; les prises en charge PoE 50 et 60 hertz. Les capacités supplémentaires permettant de travailler avec diverses technologies sans fil, Wi-Fi, Bluetooth, BLE, Zigbee, etc., apportent aux administrateurs réseau une stratégie d’unification pour connecter, alimenter et prendre en charge leurs systèmes réseau.
Une informatique toujours plus verte
Grâce aux informations basées sur les données de la dernière décennie, la société resserre les rênes en matière de consommation d’énergie. Cette sensibilisation a donné lieu à la création de l’Ethernet économe en énergie (IEEE 802.3az). Également connue sous le nom de Green Ethernet, cette technologie tire parti des améliorations apportées à la paire torsadée et au fond de panier des réseaux informatiques Ethernet pour réduire la consommation d’énergie pendant les périodes de faible activité des données. Elle peut permettre aux réseaux de réduire leur consommation d’énergie jusqu’à 50 % ou plus tout en conservant une compatibilité totale avec les équipements existants.2
Le meilleur reste à venir
La technologie PoE a parcouru un long chemin depuis 2003. Selon un nouveau rapport de Guidehouse Insights, le marché de la PoE devrait passer de 113,8 millions USD 2021 à 614,9 millions USD d’ici la fin 2030, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,6 %t.3 Sur la base des tendances qui alimentent son développement et son adoption sur le marché, CommScope suggère que les meilleures années de PoE sont encore à venir.
Depuis son introduction en 2003, CommScope a investi dans le développement de stratégies et de solutions d’infrastructure qui permettent à nos clients d’exploiter tout le potentiel du PoE. Tout au long de notre parcours, nous avons acquis une connaissance approfondie de cette technologie et de son avenir. Pour approfondir le sujet, nous vous recommandons d’examiner notre nouveau fichier d’informations PoE.
Partout où votre réseau est dirigé, il y a de fortes chances que CommScope soit déjà présent.
1Power over Ethernet—Wikipédia
2802.3az : The Greening of Power over Ethernet (PoE); Planet Technology USA, blog; 10,2020 novembre
3 Données du marché : Power over Ethernet for Digital Buildings; Guidehouse Insights; 3Q 2021
Auteur Spotlight
Ronna Davis
Diriger le développement du marché, CommScope
Ronna Davis est un leader mondial des écosystèmes d’entreprise pour CommScope basé au Nevada. Elle travaille chez CommScope depuis plus de 10 ans. En plus de son rôle actuel, Mme Davis a occupé des postes dans l’équipe commerciale sur le terrain et dans l’organisation partenaire mondiale.
Power over Ethernet (PoE) : le dossier d’information
Des points d’accès Wi-Fi et de l’IdO jusqu’au In-Building Wireless, les capacités du PoE augmentent rapidement. Obtenez les informations fiables dont vous avez besoin pour en profiter.