L’avantage de la structure : Souvenirs avant les SCS
Une approche structurée du câblage a apporté de nombreux avantages aux entreprises modernes, mais les choses n’ont pas toujours été aussi organisées. Ricardo Diaz, un expert en câblage structuré de CommScope, nous donne un aperçu de la manière dont les choses se présentaient autrefois et de leur évolution.
Je n’oublierai jamais l’un de mes premiers projets de câblage structuré, et en particulier la première visite du bâtiment avant le début du projet. Il s’agissait d’un grand immeuble de bureaux avec plusieurs centaines de postes de travail répartis sur trois étages. Durant l’inspection du site, nous avons retiré quelques panneaux de plafond, révélant toutes sortes de câbles qui m’étaient totalement étrangers. Il y avait des câbles blindés à paire unique et à deux paires, divers câbles coaxiaux et certains câbles à paires multiples, la plupart installés point à point.
L’adage « la plus courte distance entre deux points est une ligne droite » était certainement le thème du jour. Les faisceaux de câble organisé auxquels j’étais habitué dans le monde du câblage à paires torsadées étaient totalement absents. Lorsque j’ai demandé à l’installateur quels étaient ces drôles de câbles et pourquoi ils ne faisaient pas partie du projet de câblage structuré, il m’a patiemment expliqué en quoi le réseau des installations était différent du réseau informatique.
Il a expliqué que les systèmes de gestion des bâtiments (BMS) utilisaient différents protocoles et, au final, différentes technologies de câblage. D’autres applications telles que la sécurité, le contrôle de l’éclairage et l’A/V utilisaient également un câblage différent, installé séparément et avant le câblage informatique. Il a expliqué que plusieurs équipes d’installation intervenaient, et utilisaient chacun des câbles séparés suivant une méthode point à point, et que, en définitive, ces applications dépassaient largement le champ d’application d’un projet de câblage structuré.

Heureusement qu’il y a le SCS
Beaucoup de choses ont changé depuis cette visite du site il y a presque vingt ans. Le protocole de facto pour les réseaux LAN (c.-à-d. Ethernet) s’est propagé dans les installations grâce à son faible coût de port et sa capacité d’adressage. De plus, avec les progrès des normes de Power over Ethernet (PoE), une gamme plus large d’appareils peut désormais être alimentée et mise en réseau via le même câble à paire torsadée.
Les applications telles que la sécurité IP, le contrôle d’accès et même l’éclairage basse tension ont migré vers Ethernet et le câblage à paire torsadée. Contrairement aux connexions de bureau traditionnelles, elles sont de plus en plus installées dans les plafonds, et remplacent la myriade de types de câbles qui étaient visibles lors de ma visite il y a de nombreuses années. Et ils sont installés conformément aux normes de câblage structuré, ce qui signifie qu’ils sont correctement combinés et acheminés. Nos clients utilisent de plus en plus des concepts tels que la grille de connectivité universelle pour planifier la connectivité au plafond sur un câblage à paires torsadées.
Ce passage du chaos multi-câbles à une approche plus structurée a apporté de nombreux avantages : des coûts globaux réduits, une maintenance plus facile, une bande passante plus large et une infrastructure pérenne. Et n’oublions pas que le SCS n’a pas cessé d’évoluer.
Panneaux de raccordement pour un système de câblage structuré dans un bâtiment intelligent
La construction de bâtiments intelligents
CommScope est fière de se considérer comme étant à l’avant-garde du câblage structuré, et nous avons récemment eu l’occasion de mettre en pratique ce que nous prêchons lors de l’ouverture d’un nouveau bureau à Madrid, en Espagne. C’était pour nous l’occasion d’implémenter les meilleures pratiques que nous avions décrites dans notre récent Livre électronique : Smart building connectivity (La connectivité des bâtiments intelligents). Mettant en œuvre l’éclairage LED piloté par PoE de Philips et géré avec le système imVision® AIM, le réseau était composé de câblage GigaSPEED® X10D® de catégorie 6A. La connectivité mobile est assurée par le système In-Building Wireless ION-E®. En plus de fournir une véritable technologie de bâtiment intelligent à ses occupants, ce bureau sert également de vitrine aux autres utilisateurs finaux intéressés par les lieux de travail innovants récents.
Dans les bâtiments intelligents tels que celui-ci, le chaos a laissé place à une structure. Là où existaient duplication et inefficacité, on trouve désormais une approche unique et consolidée pour fournir la bande passante, la disponibilité et la gérabilité dont les entreprises et les data centers modernes ont besoin. Je serais surpris de voir un autre bâtiment envahi par le désordre multi-câbles que j’ai vu ce jour-là, et je suis ravi de ne pas non plus devoir travailler dans un tel environnement.
SCS : le dossier d’information
Le bas niveau sur les systèmes de câblage structuré (SCS) qui sont omniprésents. Nous examinons leur histoire, leur application, leurs technologies et leur évolution prévue à l’avenir.