Ruckus 与环讯科技合作部署东莞市规模最大免费公共Wi-Fi网络助力东莞建设“智慧城市”

Ruckus Wi-Fi接入点广泛部署于东莞市公共服务区域如政府机构办事窗口、公交车站、客运总站、市民广场、医院、商超等地,为用户带来更快、更可靠、更安全的无线连接体验
21 septembre 2015 America/Los_Angeles

北京,9月21日 - 智能无线网络公司优科无线(Ruckus Wireless,Inc. 纽交所代码:RKUS)日前宣布与广东环讯科技发展有限公司(以下简称环讯科技)开展合作,共同打造东莞市免费公共Wi-Fi网络,目前已在东莞市公共服务区域如政府机构办事窗口、公交车站、客运总站、市图书馆、医院、商超等建成超级Wi-Fi网络,范围更广、速度更快、更稳定和更安全的覆盖,支持东莞市“智慧城市”建设。

东莞地处中国珠三角地区,拥有超过1000万的常住人口,是国际制造业名城,同时也是中小企业最为活跃与集中的区域之一。2014年东莞实现地区生产总值5881.18亿元,人均GDP突破11000美元。

今天Wi-Fi无线网络被称为继水、电、气、路之后的第五公共设施。因为方便快捷,Wi-Fi日益成为人们网上办事、购物、游戏、观看视频和浏览信息的首选方式。

为了讯速从“制造业之都”成长为“信息化之都”, 东莞计划在2017年以前投入200亿元重点推动实施“智慧政务”等“智慧东莞”10大重点工程,加快信息化基础设施建设。其中,对Wi-Fi技术的利用对加快东莞智慧城市建设尤为关键。

环讯科技是东莞市本地一家专注于网络运营的企业。作为中国电信的战略合作伙伴,环讯科技自主投资率先建成了东莞最大的免费Wi-Fi网络,并对精准广告、O2O、基于Wi-Fi的APP项目孵化等方面进行积极探索,该工作得到了东莞市政府的支持和肯定。

2014年11月,环讯科技在东莞市政府的支持下,与优科无线合作,开始在东莞市区范围内部署“蹭蹭”超级公共Wi-Fi,已经部署超过700多个Ruckus ZoneFlex™室内和室外智能无线接入点部署在东莞市公交站、市民广场、政府部门、酒店、医院、超市等公共区域,为用户提供带宽为100M光纤免费Wi-Fi上网服务。

用户可以通过微信扫描二维码关注蹭蹭WI-Fi公众号立即获得免费账号密码,然后打开手机WI-Fi链接信号CengCengWi-Fi,在观看3版平面广告后,即可输入账号密码登录WI-Fi。用户也可以通过登录页面免流量下载APP,安装APP并启动,然后观看3版平面后,输入账号密码,即可成功登陆。

截至到目前,“蹭蹭”Wi-Fi在城区已开通60个公交站,汽车东站、汽车总站、市人民医院、康华医院、东华医院、中医院、国际会展中心、市体育馆、市图书馆、以及即将开通全市84家嘉荣超市等900个热点,日登陆人数过10万,日数据流量高达2Tb,覆盖了100万人群使用。

东莞市经信局梁杨阳表示:“建设城市免费公共Wi-Fi网络有助于市民更方便和快捷地获取信息,在丰富公共服务、加强城市竞争力、推动社会进步的同时也能切实增强人们生活的幸福感。广东环讯科技和优科无线的合作,积极推动东莞的“智慧城市”建设,我们希望民营资本能进一步投入到公共服务上,早日实现东莞全市Wi-Fi覆盖,让更多市民受益。”

此次环讯科技选择Ruckus作为东莞免费公共Wi-Fi网络的设备提供商,是由于Ruckus使用先进的运营商级Wi-Fi技术以及拥有为全球诸多城市部署Wi-Fi系统的成功经验。

环讯科技发展有限公司负责人卢云青表示,“在城市公共区域部署无线Wi-Fi网络普遍存在其他无线信号干扰、无线接入点承载能力有限、人流密集区上网人数太多、某些区域存在信号盲区而无法收到信号等挑战。我们选择与Ruckus合作,主要是因为Ruckus无线AP接入点采用自有专利智能天线技术,可实现更长距离的信号覆盖、更好的楼宇内信号穿透能力、更高的数据吞吐量和可靠性,并能在不断变化的射频环境中自动绕过干扰源,因此可以给用户带来速度更快和更稳定、可靠的无线上网体验。“

此次被采用的Ruckus ZoneFlexR300和 ZoneFlex7762专为恶劣的室外环境而设计,并在严重信号干扰的环境中提供了无与伦比的吞吐量。Ruckus ZoneFlex R300面向小型企业市场,非常适合小型场馆和有多个分支机构的企业。Ruckus ZoneFlex T300则具有户外802.11ac接入点的最小体积,与市场上其它产品相比,重量上轻了一半,整体尺寸显著缩小,因而总成本更低。

此外,该项目还采用了WLAN控制器Ruckus SmartCell™ 200(SCG 200)。该产品通过独特的、可动态扩展的集群模型,提供了业内最具可扩展性的WLAN控制器架构。一个SCG 200集群可以支持数万台Ruckus智能Wi-Fi接入点,以及几十万个并发Wi-Fi订阅用户。SCG 200提供了一个集成的电信级组件管理系统(EMS),无需单独、昂贵的系统,便可实现快速部署。

项目一期蹭蹭Wi-Fi运行仅6个月时间即增加50万用户。蹭蹭WI-Fi站点的覆盖半径约是100米,最大接入量为500人,最大并发量为250人。热点下载速率为100M光纤。为了保证安全,蹭蹭WI-Fi网络组建及设备均通过国家公安部、工信部认证,还特意在每个站点做了反钓鱼、抗攻击方面的针对性措施。

目前东莞莞城区、万江区、南城区、东城区建成的60个公交站台,覆盖鸿福路商圈、第一国际商圈、莞太路商圈、G107商圈、华南MALL商圈、莞城文化广场商圈、东莞宾馆商圈、雍华庭世博商圈,沿线覆盖30万人次/日关注及使用,根据后台数据,达到100Gb/日流量。旅客接入的客户端类型多为手持移动设备,超过70%为Android系统设备,近30%为iOS系统设备。

在东莞规模最大的公立三甲医院-东莞人民医院,蹭蹭WI-Fi信号全覆盖三个院区(万江院区、普济院区、红楼院区的门诊、输液、住院等区域,日最高并发用户达1000以上,24小时达到150G流量。

东莞营业额最大的连锁商超—嘉荣SPAR超市,全市共84间店,人流量达20万人/日。蹭蹭Wi-Fi信号全覆盖了所有门店及场外公共区域,一方面为顾客提供可靠的上网服务和移动支付服务,另一方面蹭蹭Wi-Fi集成了移动O2O(Online To Offlin)销售管理系统助力嘉荣在O2O方面发展。

环讯科技发展有限公司负责人卢云青表示,蹭蹭网公共Wi-Fi二期建设将在2015年下半年开始启动,对东莞政府窗口服务部门包括社会保障局、地税、国税、工商等公共区域,进行更广的覆盖。将继续积极参与东莞公共WI-Fi的建设标准制定及对政府窗口服务部门等公共区域进行更广的覆盖。同时环讯科技正积极引入风投资金,继续与Ruckus合作,在其他城市推广蹭蹭模式。

Ruckus在智能城市Wi-Fi网络建设方面有丰富的经验。Ruckus与深圳市最大的宽带及多媒体内容提供商深圳市天威视讯股份有限公司(天威视讯)合作部署深圳无线城市Wi-Fi宽带网络项目。Ruckus还在美国的旧金山市、圣荷塞市部署了室外Wi-Fi网络。除此之外,Ruckus还携手与旧金山和圣何塞市及 Global Reach Technology一起首次部署大规模市政 Hotspot 2.0 服务,支持数百万游客和居民的设备自动、安全地连接至基于圣何塞与旧金山的免费 Wi-Fi 服务,并能够在这两个城市之间实现无缝漫游。

欲了解更多信息,请关注优科无线的LinkedIn新浪微博,了解优科无线最新动态。或扫描下方二维码关注优科无线官方微信。

关于广东环讯科技发展有限公司

广东环讯科技发展有限公司(简称:环讯科技)是东莞市一家专注于网络运营的企业。环讯科技是中国电信的战略合作伙伴,致力于利用通信运营资源开发移动联网应用。以打造具有创新模式的智能互联网服务为企业目标,全力为客户提供多元一体的优质服务。蹭蹭WIFI由环讯科技自主投资建设的超级公共WIFI,蹭蹭WIFI将以围绕公共WIFI作为移动互联网入口的核心资源,开发自有O2O平台系统,完善流量变现的生态圈等方面进行积极探索。欲知更多信息,请访问网站:https://www.cengcengwang.com/

News Media Contact

Catégories

Ruckus