北京,4月21日 -眼下北京正联合张家口市有条不紊地准备着申办2022年冬季奥运会的相关工作事宜,中国的“奥运情结”继去年南京青奥会后再度延续。奥运场馆建设是奥运会申办工作的重要内容,而基于网络的场馆功能实现显得更为重要。作为南京青奥会安防监控系统Wi-Fi网络的系统供应商,优科无线(Ruckus Wireless,Inc. 纽交所代码:RKUS)在高密度场馆无线网络建设上经验丰富。在该项目中,Ruckus联合南京宽慧无线网络通信有限公司(以下简称“南京宽慧”)为青奥会部分场馆和酒店提供了青奥安检整体解决方案,南京宽慧共部署了50台Ruckus ZoneFlex室外接入点,为整个青奥会的顺利举行提供了幕后的坚实保障。
南京青奥会于2014年8月16日至28日举行,以“分享青春,共筑未来” 为口号,共有28个比赛大项,旨在为世界青年提供健康、快乐、成长的互动舞台。青奥会吸引了来自全球几十万运动员、官员、媒体代表、志愿者以及观众前来参会。大量人群在短时间内的聚集和撤离,较低的人群安全意识,以及“失控”人群的存在性,让赛事期间存在着安全隐患,给南京青奥会提出了巨大的挑战。因此,安防监控系统成为青奥会考量问题中的重中之重。
2014年5月,南京宽慧成功中标南京市公安局“第二届夏季青年奥林匹克运动会安检视频监控系统”项目。项目要求在青奥会期间,为各比赛场馆和其他重点区域安检篷房部署高清视频监控摄像头,并实时传至公安图像专网,以便于指挥人员了解各区域安保情况。
由于安检篷房均为临时搭建,如果采用传统的光纤传输方式,一方面实施周期长、难度大;另一方面篷房拆除后,光纤资源无法重复利用,造成资源浪费。同时,项目要求每个安检篷房至少部署4路高清摄像机,分辨率需达到1080p,对传输带宽要求很高,传统的2G/3G网络无法满足需要。因此,南京宽慧采用了依托于4G TD-LTE无线专网的宽带多媒体数字集群系统为视频监控系统提供网络接入。
Ruckus智能Wi-Fi无线接入设备因为其出色的稳定性,抗干扰能力,高带宽低时延性能以及部署能力,最终赢得了南京宽慧的青睐,为南京宽慧的宽带多媒体数字集群系统提供了绝佳的无线传输解决方案,大大提升了赛事期间无线专网基站部署的灵活性和效率。
同时,为了节约宝贵的移动带宽资源,在部分具备条件的场馆,南京宽慧在南京芒草科技有限公司的支持下,直接将Ruckus智能Wi-Fi技术应用于视频监控网络的接入,取得了良好的效果。本次赛会期间, ZoneFlex的接入点被部署于南京奥林匹克体育中心,青奥村,青奥体育公园,龙江体育馆,网球学院,新庄马术馆,钟山高尔夫,涵月楼,方山,金陵会议中心,国际博览中心,金牛湖,玄武湖,钟山宾馆和金陵饭店等场馆和重点区域。
作为Ruckus推出的集中式管理室外型点对点、点对多点网桥,ZoneFlex的接入点发挥了明显、稳定的优势,提供了堪比有线网络的吞吐量,无论是应用于宽带多媒体数字集群系统的无线传输,还是应用于视频监控网络的直接接入。
青奥会部署的每个ZoneFlex接入点距离在2~3公里,其实现了稳定的点对点链路连接。ZoneFlex接入点能自动搜索配对,除了安装方便,还具有强大的天线和易于使用的信号对准软件,青奥会监控摄像头回传视频信号,每个链路上占用2到4M带宽,净吞吐量为80到90Mbps,其自动匹配的无线桥令用户可以在短时间内部署与优化无线链路,极大提高了工作效率,降低了部署成本。
南京宽慧无线网络通信有限公司滑瀚表示:“宽慧宽带多媒体集群系统采用了Ruckus的无线解决方案,整合了青奥会多区域的安检系统,通过将高清视频传送给安防监控站,使他们可以随时实施密切监控,在到达现场前就可以快速评估事故。Ruckus Wi-Fi网络给予传统光纤局域网最稳定的补充,它的部署快速方便,不受地理位置的约束。性能出色稳定,十几路的高清摄像头,通过一个链路回传,没有迟延和马赛克现象,并且Ruckus网桥直接用于安检系统接入,为宽带多媒体集群系统节省了宝贵的移动无线带宽。同时,即便会场内众多接入点的干扰,也没有对监控视频信号造成影响。”
全世界的运动相关的场馆中还有许多其他类似成功的Ruckus智能Wi-Fi的部署案例,包括:美国运通社区球场,位于英国的配有35 000个坐席的布莱顿及霍夫足球俱乐部的主场,该场馆即将承办2015年橄榄球世界杯赛;位于里约热内卢的配有74 738个坐席的马里奥·费劳运动场,该运动场比去年夏天举办了7场2014 巴西FIFA世界杯比赛的马拉卡纳更为人所熟知;还有其他三个2014 FIFA世界杯的巴西运动场,即位于巴西利亚的有69,349个坐席的巴西利亚国家体育场;位于萨尔瓦多拥有51,900个坐席的新水源球场(亦称为奥克塔维奥•曼加贝拉体育场);位于库亚巴拥有41,112个坐席的潘塔纳尔多功能体育场;美国南加利福尼亚的潘塔纳尔体育场;拥有70,000个坐席的印度金奈MAC体育场;拥有25,000个坐席的美国犹他州盐湖城力拓球场;德国汉堡的英泰竞技场;拥有45,574个坐席的秘鲁利马国家体育场(Estadio Nacional)等等。