DOCSIS® à faible latence de CommScope
Offre la meilleure latence aller-retour pour les applications sensibles au retard
La latence du réseau peut frustrer les utilisateurs des applications sensibles au retard, en entraînant un décalage des jeux, une mise en mémoire tampon vidéo et des expériences AR/VR qui sont loin d’être réalistes. De plus, l’instabilité, la variation de la latence, s’ajoute au problème en créant des temps de réponse imprévisibles pour les utilisateurs.
Le DOCSIS à faible latence (LLD) crée une voie rapide à travers le réseau HFC pour réduire considérablement la latence et l’instabilité, tout en fournissant aux opérateurs réseau une nouvelle source de revenus pour des services à forte valeur et faible latence.
CommScope est prêt avec une solution LLD de bout en bout qui fournit aux utilisateurs des performances à faible latence de la maison à Internet, et inversement.

DOCSIS à faible latence
Défis et opportunités
Faible latence, de bout en bout
La solution LLD de CommScope est capable d’identifier le trafic sensible aux retards, de le séparer et de le mettre sur la voie rapide. Cela fournit aux opérateurs réseau une plateforme puissante qu’ils peuvent utiliser pour donner aux abonnés le débit et la réactivité dont ils ont besoin.
Nouveaux revenus de service
Il y a beaucoup de joueurs qui cherchent la victoire. LLD leur donne un avantage pour lequel ils sont prêts à payer et offre aux opérateurs réseau une nouvelle opportunité de revenus. La LLD va au-delà du jeu, créant des opportunités pour d’autres applications sensibles à la latence telles que la visioconférence, la RA/RV, les services vocaux, etc.
Une latence plus faible, des joueurs plus heureux
Dans le jeu, vous faites un mouvement et vous attendez une réponse immédiate, mais la latence peut créer un décalage et frustrer les joueurs. La solution LLD de CommScope y répond en réduisant le délai aller-retour de centaines de millisecondes à moins de 15 ms. En outre, le LLD réduit l’instabilité pour des temps de réponse plus prévisibles et un important avantage concurrentiel.
Pourquoi CommScope ?
La première solution LLD du secteur
CommScope comble l’écart entre le besoin et la solution avec le premier système LLD de bout en bout du secteur. Le système étend la spécification LLD de CableLabs avec un moyen innovant d’identification et d’obtention du trafic à faible latence sur la voie rapide LLD, ouvrant ainsi une toute nouvelle catégorie de services.
Leadership DOCSIS
En ce qui concerne DOCSIS, vous pouvez faire confiance à CommScope pour l’innovation et le leadership. Nous avons expédié plus de 200 m de dispositifs DOCSIS et 10 mille systèmes CMTS aux opérateurs de réseaux du monde entier.
Découvrez-les maintenant.
CommScope continue de façonner le réseau du futur. Notre vaste portefeuille, notre architecture flexible et nos capacités de services professionnels permettent aux fournisseurs de services de faire évoluer continuellement leurs réseaux haut débit.
De la conception du matériel à la résolution des défis les plus complexes en matière d’architecture ou de bande passante, notre expertise inégalée en matière d’infrastructure cuivre, fibre optique, câblée et wireless est présente dans les réseaux d’aujourd’hui, et de demain. Nous anticipons toujours les prochaines étapes, pour nous assurer que vous êtes toujours en avance.
Créer le haut débit de 2021 et au-delà
Il ne fait aucun doute que les réseaux de communication jouent un rôle plus important que jamais dans notre vie. CommScope est l’entreprise qui vous aide à maximiser votre réseau actuel et à investir dans de nouvelles solutions qui peuvent vous permettre de réduire la latence, d’étendre la bande passante, d’améliorer la capacité en amont et de développer les opportunités de revenus pour les années à venir.
Ressources à la une
Service à faible latence pour des services haut débit améliorés
eBook
Dans ce document, Ian Wheelock, directeur technique de Home Networks, décrit les causes de la latence réseau et son impact de plus en plus important sur les applications des utilisateurs finaux. Il examine la technologie disponible pour y remédier et la manière dont les prestataires de services peuvent rassembler ces techniques pour offrir des services améliorés.
Résoudre la latence du réseau — Le jeu commence
Infographie interactive
La latence du réseau est douloureuse pour les joueurs. Mais avec le DOCSIS à faible latence (LLD), vous pouvez les aider à la vaincre, et c’est une solution gagnant-gagnant. Découvrez comment CommScope offre aux opérateurs réseau et à leurs abonnés un avantage concurrentiel avec une solution LLD de bout en bout disponible aujourd’hui.
Comment DOCSIS à faible latence peut changer la donne
Webinaire
Dans ce webinaire, l’équipe CommScope décrira l’impact du décalage réseau sur les applications Internet, montrera des exemples de décalage réseau typique rencontré sur les connexions de câble et décrira l’impact commercial associé à la latence et à l’instabilité. Cette introduction est suivie d’une présentation de haut niveau de la technologie LLD et d’une démonstration de jeu en situation réelle utilisant un système LLD CommScope de bout en bout qui montre comment le DOCSIS à faible latence change la donne !

Article Light Reading : CommScope affirme que sa plateforme DOCSIS à faible latence est prête pour la technologie
Article
Article de Jeff Baumgartner, rédacteur en chef de Light Reading, sur l’ère de la faible latence de DOCSIS par CommScope.
DOCSIS à faible latence : Concept et résultats expérimentaux
Blog
Le LLD peut-il tenir sa promesse de performances exceptionnelles pour les applications sensibles aux retards ? Dans ce blog, nous présentons les principales fonctionnalités qui offrent des expériences révolutionnaires à vos abonnés. Nous fournissons également un lien vers les résultats de plusieurs expériences utilisant LLD dans un réseau DOCSIS 3.1.
DOCSIS à faible latence : Pour le gaming et au-delà
Blog
Dans le monde de l’eSport professionnel, un retard d’une milliseconde peut faire la différence entre la victoire et la défaite, et les joueurs amateurs sont tout aussi passionnés par la réduction du décalage. CommScope apporte le LLD aux réseaux haut débit dans le monde entier pour donner aux joueurs la vitesse dont ils ont besoin pour rivaliser et gagner.
esports
Sponsor officiel de l’équipe professionnelle de l’Overwatch League Philadelphia Fusion.